Zum Hauptinhalt wechseln

Bioladen Brinkman

Warburg, Deutschland

bg-image

Der Bioladen Brinkman ist ein erfolgreicher Bio-Fachhändler. Im Jahr 2017 startete das Unternehmen ein Programm zum Filialausbau für die Schaffung zusätzlicher Einzelhandelsflächen und zur Unterbringung neuer Kunden- und Mitarbeiterräume.

Ein Schwerpunkt des Unternehmens lag auf der Einführung neuer zukunftssicherer, zuverlässiger und innovativer Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses für die Kunden.

„Das Daikin Konzept passte perfekt zu unserem Wunsch, die Abwärme aus den Kälteschränken zu nutzen. Wir haben auch andere Lösungen in Betracht gezogen, aber das Konzept von Daikin war letztendlich das wirtschaftlichste.“

– Gerrit Brinkman, Bioladen Brinkman

Allround-Lösung

Der Bioladen Brinkman entschied sich für das kombinierte Daikin Plug-in-System Conveni-Pack. Conveni-Pack wurde speziell für die Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels entwickelt und bietet eine Gesamtlösung, die Kälte, Frost, Klima und Lüftung in einem kompakten Gerät vereint und somit eine ideale Austauschlösung darstellt.

Die integrierte Technologie zur Wärmerückgewinnung ermöglicht die Umverteilung der Abwärme von den Kältegeräten zu den Verkaufsflächen des Ladengeschäfts. Die Plug-&-Play-Funktionalität gewährleistet eine schnelle Installation bei hoher Betriebssicherheit und niedrigen Wartungskosten für den Kunden.

Das Daikin Luft-Luft-Wärmepumpensystem VRV IV sorgt für zusätzliches Heizen von Ladengeschäft, Büros, Sozialräumen und Sanitäreinrichtungen. An das VRV-System sind insgesamt acht Innengeräte angeschlossen.

bg-image

Geräuscharme Systeme

Schalldämpfer im Lüftungssystem des Maschinenraums

Durch die Lage des Geschäfts in der dicht besiedelten Warburger Innenstadt ergaben sich hohe Anforderungen an den Schallschutz. „Wir haben die gesamte Kältetechnik im Gebäude, in einem neu errichteten Maschinenraum installiert. Auch in das Lüftungssystem des Maschinenraums wurden Schalldämpfer integriert“, erklärt Franko Bitaris von Friedrich HERTEL Kälte-Klimatechnik GmbH & Co. KG.

Umweltfreundliche Gebäudetechnik

Mit der neuen Kälte- und Klimatechnik ist der Bioladen Brinkman für die Zukunft gut ausgestattet. Der intelligente Einsatz von erneuerbarer Wärmepumpentechnik und Abwärmerückgewinnung ermöglicht eine ressourcenschonende Energienutzung unter Berücksichtigung des Umweltaspekts bei gleichzeitiger Einsparung von Energiekosten.

Der Daikin Regler Intelligent Touch Manager sorgt für einen effizienten Betrieb und reduziert den Energieverbrauch weiter.

Daikin Intelligent Touch Manager im Bioladen Brinkman

Erfahren Sie mehr

Weitere Referenzen

  • ACTION

    Für Action als Discounter waren die Kosten ein wichtiger Faktor bei der Wahl der HVAC-Systeme; Action suchte einen HVAC-Lieferanten, der auch die Planung und Unterstützung der HVAC übernehmen und die lokale Koordination in jedem aufstrebenden Land anbieten konnte.
  • Camp;A

    Das Bekleidungsgeschäft Camp;A wollte sein komplettes HVAC-System renovieren und so ganzjährig den Komfort auf die kosteneffektivste und effizienteste Art und Weise erzielen.
  • City Centre Hotel

    Austausch der Kaltwassersätze in einem Hotel im Zentrum von London
  • Coral Wettbüros

    Erfahren Sie, wie unsere selbstreinigenden Roundflow Kassettengeräte in Coral Wettbüros 50 mehr Energieeinsparungen erzielt.
  • Courtyard Hotel Paris

    Der Courtyard Umbau zeigt eine erfolgreiche Kombination von zukunftsweisender Stadterneuerung und Daikins flexibler, zukunftssicherer VRV-Wärmerückgewinnungstechnologie.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Crystal Tower

    Damit der Crystal Tower seine Energieeffizienz maximieren kann, planten wir, die Leistung von luftgekühlten und wassergekühlten VRV-Geräten sowie Kaltwassersätzen zu kombinieren, um eine All-in-one-Klimatisierungslösung zu liefern.
  • JBC

    In its ongoing search to optimise running costs, JBC conducted a site trial with Daikin designed to evaluate the gains generated by Variable Refrigerant Temperature VRT technology.
  • K-Way

    Als das High-End-Bekleidungsunternehmen K-Way ein neues Geschäft in Covet Garden, London eröffnete, arbeiteten wir mit dem landesweiten D1-Dienstleister Royale zusammen, um die perfekte energieeffiziente Lösung für die Immobilie zu entwickeln und zu installieren.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Naturkost Brinkman

    Der Bio-Fachhändler Naturkost Brinkman nutzt Daikin Kältetechnik, um die Energieeffizienz und den Komfort im Laden zu verbessern.
  • Pomme d'Or Hotel

    In den meisten neuen und renovierten Hotels ist Klimatisierung zur Norm geworden. Heutige Systeme halten das Raumklima für die Gäste im Sommer kühl – und sorgen im Winter zusätzlich für eine kostengünstige Heizung. Daikin Wärmepumpen nutzen dabei erneuerbare Energien und senken so die Betriebskosten des Hotels. Auch der Einfluss auf die Ästhetik im Innenbereich ist positiv.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Die Santos-Gruppe, die für den Bau von Porta Fira verantwortlich ist, hat Daikin als zuverlässigen Partner ausgewählt, um ein einzigartiges, zuverlässiges und energieeffizientes Klimatisierungssystem für das Gebäude zu erhalten.
  • Hotel The Post

    Als Spezialisten für Klimatisierung haben wir uns beim Hotel The Post in Gent für die Kombination aus energieeffizienter Technologie und mehr Komfort entschieden.
  • Samrya 44

    Mit elegant gestalteten Luxussuiten auf 44 Stockwerken erfüllt Samrya 44 die höchsten Standards in den Bereichen Bauwesen und HLK.
  • Sportisimo

    Für dieses Projekt haben wir uns für ein Außensystem entschieden, an das eine Vielzahl von strategisch im Geschäft platzierten Innen- und Lüftungsgeräten angeschlossen wird.
  • Hotel The Bloomsbury

    Das VRVnbsp;III-Wärmerückgewinnungssystem von Daikin wurde aufgrund seines extrem niedrigen Energieverbrauchs und seiner Fähigkeit ausgewählt, erhebliche Einsparungen im Vergleich zu ähnlichen Systemen zu erzielen.
  • Torre Serenissima

    Das mit einem veralteten Kältemittelsystem mit R22 ausgestatte Torre Serenissima haben wir komplett aufgerüstet, um mehr Energieeffizienz und Komfort zu erreichen.
  • Hotel Van der Valk

    Von der Lobby über die Gästezimmer bis hin zur Küche: jeder Raum im Hotel Van der Valk hat seine ganz eigenen klimatischen Bedürfnisse. Unser Ziel war, ein integriertes System zu entwickeln, um die Bedürfnisse jeder dieser Räumlichkeiten zu erfüllen und die gesamten Umweltauswirkungen des Systems zu senken.
  • Bürogebäude Velocity

    Nachhaltigkeit steht beim Design von Velocity im Vordergrund. Jedes Element des Designs wurde sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass eine EPC-Bewertung von „B“ und eine BREEAM-Bewertung von „Excellent“ erreicht werden.
  • Arsenal, Venedig

    Ein innovatives Klimatisierungssystem, das die natürliche Energie der Lagune von Venedig nutzt, ein hohes Maß an Komfort und Energieeffizienz bietet und gleichzeitig ein historisches Industriegebäude im Herzen von Venedig bewahrt.
  • Bürokomplex VMD

    Ein VRV-IV-System versorgt den VMD Towernbsp;B, ein 25-geschossiges Bürogebäude in Zagreb, komplett mit Heizung und Kühlung. Damit werden höchste Effizienzniveaus erreicht und der Energieverbrauch gesenkt.