Zum Hauptinhalt wechseln

Crystal Tower

Bukarest, Rumänien

Schillerndes und energieeffizientes Wahrzeichen

Der Crystal Tower im Zentrum von Bukarest ist der rumänische Hauptsitz der Bank ING Romania. Das atemberaubende Bürogebäude wurde von dem Architekten Adrian Spirescu entwickelt und sieht aus wie ein blanker Kristall, umgeben von grauem Stein, der in der rumänischen Hauptstadt überwiegt. Dieser Effekt wird durch das asymmetrische Profil des Gebäudes erreicht, dessen Glasfassade in verschiedenen Winkeln geschnitten ist. Einzigartig in Bukarest: der Turm hat auch einen Hubschrauberlandeplatz.

bg-image

Das markante und innovative Design des Turms wird durch eine Reihe origineller und nachhaltiger Merkmale ergänzt, darunter eine zweischalige Glasfassade. Dieses Design ist nur eines der Funktionsmerkmale, das wir genutzt haben, um dem Crystal Tower zu mehr Energieeffizienz und einem BREEAM-Rating „Excellent“ zu verhelfen.

Die Bauherren wollten eine moderne, energieeffiziente und vielseitige Klimatisierungslösung für das gesamte Gebäude.

„Letztendlich wollten wir ein energieeffizientes Gebäude, und Daikin bot die optimale Lösung.“

– SC Plaza Development srl

Eine große Errungenschaft im Bereich nachhaltiges Bauen und Design

Damit der Crystal Tower seine Energieeffizienz maximieren kann, planten wir, die Leistung von luft- und wassergekühlten VRV-Geräten sowie Kaltwassersätzen zu kombinieren, um eine All-in-one-Klimatisierungslösung zu liefern. Als einer der wenigen Hersteller, die eine solche Lösung anbieten, konnten wir für dieses Hochhaus Heizung, Kühlung, Lüftung und Warmwasser erreichen und alles jeweils für große und kleine Räume optimieren.

Der Crystal Tower gewann den Bukarester Architekturpreis Eco Architecture Award 2012 und wurde vom rumänischen Green Building Council als Grünes Projekt des Jahres ausgezeichnet. Dies ist ein glänzendes Beispiel dafür, wie eine innovative Bausubstanz in Kombination mit modernster Klimatechnik äußerst nachhaltig hohe Gebäude in städtischen Umgebungen versorgen kann.

Lösung auf einen Blick

Diese Installation umfasste eine Fläche von 16.900 m² (auf insgesamt 15 Stockwerken). Weiters beinhaltet sie neben einem Wasserkreislauf für wassergekühlte VRV-Module, Brennwertkesseln und Kühltürmen auch:

  • 3 VRV III-Außengeräte
  • 67 wassergekühlte VRV-Außengeräte
  • 265 Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss
  • 24 Zwischendeckengeräte mit 4-seitigem Luftaustritt
  • 5 Sky Air-Außengeräte
  • 5 Zwischendeckengeräte mit 4-seitigem Luftaustritt
  • 1 luftgekühlten Multi-Scroll-Kaltwassersatz
  • 1 luftgekühlten Schrauben-Kaltwassersatz
  • 11 BACnet-Schnittstellen

Erfahren Sie mehr

Unsere anderen Fallbeispiele

  • ACTION

    Für Action als Discounter waren die Kosten ein wichtiger Faktor bei der Wahl der HVAC-Systeme; Action suchte einen HVAC-Lieferanten, der auch die Planung und Unterstützung der HVAC übernehmen und die lokale Koordination in jedem aufstrebenden Land anbieten konnte.
  • Camp;A

    Das Bekleidungsgeschäft Camp;A wollte sein komplettes HVAC-System renovieren und so ganzjährig den Komfort auf die kosteneffektivste und effizienteste Art und Weise erzielen.
  • City Centre Hotel

    Austausch der Kaltwassersätze in einem Hotel im Zentrum von London
  • Coral Wettbüros

    Erfahren Sie, wie unsere selbstreinigenden Roundflow Kassettengeräte in Coral Wettbüros 50 mehr Energieeinsparungen erzielt.
  • Courtyard Hotel Paris

    Der Courtyard Umbau zeigt eine erfolgreiche Kombination von zukunftsweisender Stadterneuerung und Daikins flexibler, zukunftssicherer VRV-Wärmerückgewinnungstechnologie.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Crystal Tower

    Damit der Crystal Tower seine Energieeffizienz maximieren kann, planten wir, die Leistung von luftgekühlten und wassergekühlten VRV-Geräten sowie Kaltwassersätzen zu kombinieren, um eine All-in-one-Klimatisierungslösung zu liefern.
  • JBC

    In its ongoing search to optimise running costs, JBC conducted a site trial with Daikin designed to evaluate the gains generated by Variable Refrigerant Temperature VRT technology.
  • K-Way

    Als das High-End-Bekleidungsunternehmen K-Way ein neues Geschäft in Covet Garden, London eröffnete, arbeiteten wir mit dem landesweiten D1-Dienstleister Royale zusammen, um die perfekte energieeffiziente Lösung für die Immobilie zu entwickeln und zu installieren.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Naturkost Brinkman

    Der Bio-Fachhändler Naturkost Brinkman nutzt Daikin Kältetechnik, um die Energieeffizienz und den Komfort im Laden zu verbessern.
  • Pomme d'Or Hotel

    In den meisten neuen und renovierten Hotels ist Klimatisierung zur Norm geworden. Heutige Systeme halten das Raumklima für die Gäste im Sommer kühl – und sorgen im Winter zusätzlich für eine kostengünstige Heizung. Daikin Wärmepumpen nutzen dabei erneuerbare Energien und senken so die Betriebskosten des Hotels. Auch der Einfluss auf die Ästhetik im Innenbereich ist positiv.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Die Santos-Gruppe, die für den Bau von Porta Fira verantwortlich ist, hat Daikin als zuverlässigen Partner ausgewählt, um ein einzigartiges, zuverlässiges und energieeffizientes Klimatisierungssystem für das Gebäude zu erhalten.
  • Hotel The Post

    Als Spezialisten für Klimatisierung haben wir uns beim Hotel The Post in Gent für die Kombination aus energieeffizienter Technologie und mehr Komfort entschieden.
  • Samrya 44

    Mit elegant gestalteten Luxussuiten auf 44 Stockwerken erfüllt Samrya 44 die höchsten Standards in den Bereichen Bauwesen und HLK.
  • Sportisimo

    Für dieses Projekt haben wir uns für ein Außensystem entschieden, an das eine Vielzahl von strategisch im Geschäft platzierten Innen- und Lüftungsgeräten angeschlossen wird.
  • Hotel The Bloomsbury

    Das VRVnbsp;III-Wärmerückgewinnungssystem von Daikin wurde aufgrund seines extrem niedrigen Energieverbrauchs und seiner Fähigkeit ausgewählt, erhebliche Einsparungen im Vergleich zu ähnlichen Systemen zu erzielen.
  • Torre Serenissima

    Das mit einem veralteten Kältemittelsystem mit R22 ausgestatte Torre Serenissima haben wir komplett aufgerüstet, um mehr Energieeffizienz und Komfort zu erreichen.
  • Hotel Van der Valk

    Von der Lobby über die Gästezimmer bis hin zur Küche: jeder Raum im Hotel Van der Valk hat seine ganz eigenen klimatischen Bedürfnisse. Unser Ziel war, ein integriertes System zu entwickeln, um die Bedürfnisse jeder dieser Räumlichkeiten zu erfüllen und die gesamten Umweltauswirkungen des Systems zu senken.
  • Bürogebäude Velocity

    Nachhaltigkeit steht beim Design von Velocity im Vordergrund. Jedes Element des Designs wurde sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass eine EPC-Bewertung von „B“ und eine BREEAM-Bewertung von „Excellent“ erreicht werden.
  • Arsenal, Venedig

    Ein innovatives Klimatisierungssystem, das die natürliche Energie der Lagune von Venedig nutzt, ein hohes Maß an Komfort und Energieeffizienz bietet und gleichzeitig ein historisches Industriegebäude im Herzen von Venedig bewahrt.
  • Bürokomplex VMD

    Ein VRV-IV-System versorgt den VMD Towernbsp;B, ein 25-geschossiges Bürogebäude in Zagreb, komplett mit Heizung und Kühlung. Damit werden höchste Effizienzniveaus erreicht und der Energieverbrauch gesenkt.

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Benötigst du Unterstützung?