Zum Hauptinhalt wechseln

ACTION

Cloppenburg, Deutschland

bg-image

Action mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein schnell wachsender Non-Food-Discounter mit über 1.200 Geschäften in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Polen.

Die Marke von Action präsentiert sich als helles, geräumiges und einladendes Umfeld für Käufer und bietet eine breit gefächerte und überraschende Produktpalette zu den niedrigsten Preisen.

Das Ladengeschäft im deutschen Cloppenburg besticht durch minimalistisches Design, Umweltethik und ein angenehmes Ladenklima, und bietet somit ein rundum perfektes und für den Käufer ansprechendes Ambiente. 

Für Action als Discounter waren die Kosten ein wichtiger Faktor bei der Wahl der HLK-Systeme; Action suchte einen HLK-Lieferanten, der auch die Planung und Unterstützung der HLK übernehmen und die lokale Koordination in jedem aufstrebenden Land anbieten konnte.

„Zusammen mit dem technischen Team von Daikin haben wir das Design unserer HLK-Anlage optimiert, um Investitionen und Betriebskosten zu reduzieren. Daikin hat uns Zugang zu den neuesten Technologien angeboten.“

– Michiel Coolen, Group Construction Manager ACTION

Lösung auf einen Blick

Im Ladengeschäft bieten das an der Decke montierte Roundflow Zwischendeckengerät von Daikin eine sich nahtlos anpassende, optisch unauffällige Klimalösung, die für eine effiziente Luftzirkulation sorgt und das ganze Jahr über eine angenehme Temperatur hält.

Die einzigartige Reinigungsoption des Roundflow Zwischendeckengeräts ermöglicht eine regelmäßige automatische Filterreinigung, senkt die Betriebs- und Wartungskosten erheblich und verbessert den Komfort durch die Zufuhr sauberer Luft.

bg-image
bg-image

Wandmontierte Innengeräte in Verbindung mit Außengeräten auf dem Dach sorgen für die Klimatisierung von Backoffice-Bereichen und der Kantine. Reaktionsfähige intelligente Regelungen ermöglichen eine präzise Anpassung der Temperaturen, um den unterschiedlichen Anforderungen innerhalb des Gebäudes gerecht zu werden. Der Torluftschleier, der bei geöffneten Türen für ein angenehmes Raumklima sorgt, trägt zusätzlich zum Komfort der Kunden bei.

Das Lüftungsgerät Modular L, das vom Team IM Duurzaam als „akustisch sehr leise, mit einfacher Plug-&-Play-Technologie“ gelobt wurde, sorgt für frische Luft im Ladengeschäft und gewinnt dabei für maximale Effizienz seine Energie aus der Abluft.

Erfahren Sie mehr

Unsere anderen Fallbeispiele

  • ACTION

    Für Action als Discounter waren die Kosten ein wichtiger Faktor bei der Wahl der HVAC-Systeme; Action suchte einen HVAC-Lieferanten, der auch die Planung und Unterstützung der HVAC übernehmen und die lokale Koordination in jedem aufstrebenden Land anbieten konnte.
  • Camp;A

    Das Bekleidungsgeschäft Camp;A wollte sein komplettes HVAC-System renovieren und so ganzjährig den Komfort auf die kosteneffektivste und effizienteste Art und Weise erzielen.
  • City Centre Hotel

    Austausch der Kaltwassersätze in einem Hotel im Zentrum von London
  • Coral Wettbüros

    Erfahren Sie, wie unsere selbstreinigenden Roundflow Kassettengeräte in Coral Wettbüros 50 mehr Energieeinsparungen erzielt.
  • Courtyard Hotel Paris

    Der Courtyard Umbau zeigt eine erfolgreiche Kombination von zukunftsweisender Stadterneuerung und Daikins flexibler, zukunftssicherer VRV-Wärmerückgewinnungstechnologie.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Crystal Tower

    Damit der Crystal Tower seine Energieeffizienz maximieren kann, planten wir, die Leistung von luftgekühlten und wassergekühlten VRV-Geräten sowie Kaltwassersätzen zu kombinieren, um eine All-in-one-Klimatisierungslösung zu liefern.
  • JBC

    In its ongoing search to optimise running costs, JBC conducted a site trial with Daikin designed to evaluate the gains generated by Variable Refrigerant Temperature VRT technology.
  • K-Way

    Als das High-End-Bekleidungsunternehmen K-Way ein neues Geschäft in Covet Garden, London eröffnete, arbeiteten wir mit dem landesweiten D1-Dienstleister Royale zusammen, um die perfekte energieeffiziente Lösung für die Immobilie zu entwickeln und zu installieren.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Naturkost Brinkman

    Der Bio-Fachhändler Naturkost Brinkman nutzt Daikin Kältetechnik, um die Energieeffizienz und den Komfort im Laden zu verbessern.
  • Pomme d'Or Hotel

    In den meisten neuen und renovierten Hotels ist Klimatisierung zur Norm geworden. Heutige Systeme halten das Raumklima für die Gäste im Sommer kühl – und sorgen im Winter zusätzlich für eine kostengünstige Heizung. Daikin Wärmepumpen nutzen dabei erneuerbare Energien und senken so die Betriebskosten des Hotels. Auch der Einfluss auf die Ästhetik im Innenbereich ist positiv.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Die Santos-Gruppe, die für den Bau von Porta Fira verantwortlich ist, hat Daikin als zuverlässigen Partner ausgewählt, um ein einzigartiges, zuverlässiges und energieeffizientes Klimatisierungssystem für das Gebäude zu erhalten.
  • Hotel The Post

    Als Spezialisten für Klimatisierung haben wir uns beim Hotel The Post in Gent für die Kombination aus energieeffizienter Technologie und mehr Komfort entschieden.
  • Samrya 44

    Mit elegant gestalteten Luxussuiten auf 44 Stockwerken erfüllt Samrya 44 die höchsten Standards in den Bereichen Bauwesen und HLK.
  • Sportisimo

    Für dieses Projekt haben wir uns für ein Außensystem entschieden, an das eine Vielzahl von strategisch im Geschäft platzierten Innen- und Lüftungsgeräten angeschlossen wird.
  • Hotel The Bloomsbury

    Das VRVnbsp;III-Wärmerückgewinnungssystem von Daikin wurde aufgrund seines extrem niedrigen Energieverbrauchs und seiner Fähigkeit ausgewählt, erhebliche Einsparungen im Vergleich zu ähnlichen Systemen zu erzielen.
  • Torre Serenissima

    Das mit einem veralteten Kältemittelsystem mit R22 ausgestatte Torre Serenissima haben wir komplett aufgerüstet, um mehr Energieeffizienz und Komfort zu erreichen.
  • Hotel Van der Valk

    Von der Lobby über die Gästezimmer bis hin zur Küche: jeder Raum im Hotel Van der Valk hat seine ganz eigenen klimatischen Bedürfnisse. Unser Ziel war, ein integriertes System zu entwickeln, um die Bedürfnisse jeder dieser Räumlichkeiten zu erfüllen und die gesamten Umweltauswirkungen des Systems zu senken.
  • Bürogebäude Velocity

    Nachhaltigkeit steht beim Design von Velocity im Vordergrund. Jedes Element des Designs wurde sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass eine EPC-Bewertung von „B“ und eine BREEAM-Bewertung von „Excellent“ erreicht werden.
  • Arsenal, Venedig

    Ein innovatives Klimatisierungssystem, das die natürliche Energie der Lagune von Venedig nutzt, ein hohes Maß an Komfort und Energieeffizienz bietet und gleichzeitig ein historisches Industriegebäude im Herzen von Venedig bewahrt.
  • Bürokomplex VMD

    Ein VRV-IV-System versorgt den VMD Towernbsp;B, ein 25-geschossiges Bürogebäude in Zagreb, komplett mit Heizung und Kühlung. Damit werden höchste Effizienzniveaus erreicht und der Energieverbrauch gesenkt.