Zum Hauptinhalt wechseln

Klimaanlagen für Büros und Großgebäude

Mit Daikin Lösungen für Büro- und Großgebäude können Sie durch energieeffiziente Klimatisierungslösungen beachtliche Einsparungen bei den Betriebskosten erzielen. Informieren Sie sich über unsere umfassenden Klimalösungen.

Konzentration auf Ihr Geschäft

Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihr Geschäft

Das optimale Klima in Ihrem Gebäude ist unser höchstes Anliegen. Da man sich einen Großteil des Tages im Büro aufhält, sind angenehm gemäßigte Innentemperaturen trotz Wetterextremen das Um und Auf eines guten Arbeitsplatzes. Dank unserer vielfältigen Daikin Klimalösungen genießen Sie und Ihre Beschäftigten zu jeder Zeit ein komfortables Arbeitsklima. Wir sorgen für höchste Energieeffizienz, damit Sie sich mit ganzer Energie auf Ihr Geschäft konzentrieren können.

 

Investition in Energieeffizienz

Durch eine Investition in eine umfassende Klimalösung mit unseren effizienten Daikin Klimageräten können Sie für Ihr Unternehmen langfristig Kosten einsparen. Mindestens 50% des Energieverbrauchs eines Bürogebäudes entfallen auf Heizen und Kühlen. Das bedeutet, dass sich durch Installation einer energieeffizienten Klimaanlage, Heizung und Lüftung signifikant positive Auswirkungen auf die Gesamtkosten für Energie ergeben.

 

Ihr persönlicher Daikin Partner

Ihr persönlicher Daikin Partner

Damit wir den besten Kundendienst gewährleisten können, stellen wir Ihnen einen zentralen Daikin Ansprechpartner zur Seite. Aufgabe dieses Ansprechpartners ist es, Sie durch sämtliche Phasen des Projekts zu begleiten, von der ersten Ideenfindung bis hin zur Instandhaltung der installierten Geräte.

Eine Gesamtlösung für die Klimatisierung Ihres Gebäudes

Von der energieeffizienten Klimaanlage bis zu effektiven Lüftungs- und Heizsystemen - bei uns finden Sie umfassende Lösungen für die Klimatisierung Ihrer Büro- und Großgebäude, maßgeschneidert auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Erfahren Sie mehr über die für Ihr Unternehmen geeigneten Installationen.

 

Unsere Innengeräten wurden so gestaltet, dass sie sich unauffällig in die Büroräumlichkeiten einpassen.

Unsere breite Palette an Klimageräten für Büros und Großgebäude bietet vielfältige Montagemöglichkeiten der Innengeräte. Kassettengeräte und Deckeneinbaugeräte für Kanalanschluss verschwinden unauffällig in der Decke, aber auch unsere Wandgeräte, Unterdeckengeräte und Truhengeräte zeichnen sich durch ein modernes Design aus und fügen sich unauffällig ins Interieur des jeweiligen Raumes ein. 

Problemloses Umrüsten oder Austauschen veralteter Klimalösungen

Daikin Geräte sind „austauschfertig“. Aufgrund der minimalen Installationskosten und der hohen Energieeinsparungen lohnt sich die Investition in neue Klimageräte von Daikin schon nach kurzer Zeit. Durch selbstreinigende Klimaanlagen sparen Sie außerdem nicht nur Betriebskosten, sondern auch Wartungskosten. 

Unsere Klimageräte für Büros und Großgebäude sind auf eine zügige Installation ausgerichtet und lassen eine Weiterverwendung der vorhandenen Rohrleitungen und Verkabelungen zu. Dadurch entfallen zusätzliche Kosten und möglicherweise notwendige Betriebsunterbrechungen beschränken sich auf ein Minimum. 

Durch flexibel installierbare Geräte wie das Daikin Fully Flat Kassettengerät, das problemlos in Norm-Deckenmodule passt, fallen nur minimale Installationskosten an. Bei Planung und Einbau der Klimageräte achten unsere Fachpartner außerdem auf eine gute Zugänglichkeit im Hinblick auf die Klimaanlagenwartung. Eine effiziente Wartung minimiert zusätzlich Kosten.   

 

Beim intelligent Touch Manager handelt es sich um ein Business Management System, in das Systeme anderer Hersteller integriert werden können. Unsere Gebäudemanagementsysteme (BMS) sorgen für ein intelligentes Energiemanagement all Ihrer Standorte - auch aus der Ferne.

 

Weiterverwendung vorhandener Rohrleitungen und Verkabelungen in Büro- und Großgebäuden

Unsere auf zügige Installation ausgerichteten Systeme für Büro- und Großgebäude lassen eine Weiterverwendung der vorhandenen Rohrleitungen und Verkabelungen zu. Dadurch entfallen zusätzliche Kosten, und möglicherweise notwendige Betriebsunterbrechungen beschränken sich auf ein Minimum.

Minimale Installationskosten bei Büro- und Großgebäuden

Durch flexibel installierbare Geräte wie das Daikin Fully Flat Kassettengerät passen problemlos in Norm-Deckenmodule fallen nur minimale Installationskosten an.

Integration mit Systemen anderer Hersteller in Büro- und Großgebäuden

Bei dem intelligent Touch Manager handelt es sich um ein Business Management System, das mit Systemen anderer Hersteller integriert werden kann.

Konzepte für kleine Bürogebäude bis zu riesigen Wolkenkratzern

Ob kleines Vorhaben oder Großprojekt, bei uns finden Sie die passenden Lösungen für Heizen und Kühlen in Ihrem Gebäude. Wir bieten ein umfangreiches Produktsortiment und individuelle Konzepte für Ihr Unternehmen. Egal ob Sie nach einer Klimalösung für ein Neubauprojekt suchen oder ein bestehendes System erneuern möchten, mit effizienter Klimatechnik von Daikin sind Sie bestens beraten. Wählen Sie die Größe oder den Bedarf Ihres Gebäudes und finden Sie das dazu passende System.

 
  • Kleinere Bürogebäude

    Unsere Skynbsp;Air-Lösung eignet sich ideal für kleinere Räume, mit separaten Regelungen für jedes Gerät.

  • Bürogebäude mittlerer Größe

    Mit unseren VRV-Lösungen können Sie jeden Bedarf an Klimatisierung abdecken. Ideal geeignet für Räumlichkeiten kleinerer bis mittlerer Größe, mit der Wahl zwischen Einzel- oder Zentralregelung der Geräte.

  • Große Bürogebäude und Wolkenkratzer

    Für mittelgroße bis große Räumlichkeiten bieten Kaltwassersätze und luftseitige Anlagen die optimale Lösung und realisieren ein zentral gesteuertes System, das jeden Bedarf an Klimatisierung abdeckt.

  • Große Eingangshallen

    Biddle-Torluftschleier tragen zu einem stabilen Raumklima bei, indem sie durch Temperaturgefälle aufgrund von Heizung und Klimatisierung verursachte Wärmeverluste an Türen stark verringern. Biddle-Luftschleier können die Energieeffizienz um bis 72 % steigern.

  • Intelligente Regelung

    Mit dem Business Management System und dem intelligent Touch Manager können Sie Klimatisierungssysteme von überall und zu jeder Zeit überwachen und regeln. Wählen Sie zwischen zentraler und Vor-Ort-Regelung, programmieren Sie Zeitpläne, optimieren Sie den Energieverbrauch mit Hilfe unserer Werkzeuge für das Energiemanagement, und integrieren Sie das Klimatisierungssystem mit Anlagen und Ausrüstungen anderer Hersteller.

  • Frischluft

    Bringen Sie mit unseren Lüftungsgeräten frische und gesunde Luft ins Gebäude. Diese Lüftungsgeräte eignen sich ideal für mittelgroße bis sehr große Räumlichkeiten und sind in alle Daikin Lösungen auf Basis unseres Klimatisierungssystems integrierbar.

bg-image

Immogra case

Read how Daikin’s VRV IV system delivers modern aesthetics with invisible integration of HVAC.

    Claerhout Communication House office case

    Read about why advertising agency Claerhout Communication House opted for our VRV total solution for their new open landscape office building.

    bg-image
    bg-image

    Velocity case

    Learn how Daikin helped Velocity improve its green credentials by installing a Daikin VRV heat recovery system.

      VMD business centre case

      Discover how our heat pumps provided a total climate solution for Croatia's tallest office building.

      bg-image
      bg-image

      Crystal tower case

      Discover how Daikin provides a modern, energy-efficient and versatile air conditioning solution for the entire building.

        Torre Serenissima case

        An 11-storey office building, the Torre Serenissima serves as the headquarters of the Brescia Padova Motorway in Verona, Italy. Equipped with an outdated R-22 refrigerant system, we gave the Torre Serenissima a full upgrade to deliver more energy efficiency and comfort.

        bg-image
        bg-image

        Wir sind für Sie da!

        Ein gut gewartetes HVAC-System schafft Nutzen und Kontinuität. Durch Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Anlage wird die Produktivität Ihrer Mitarbeiter sichergestellt und deren Gesundheit nicht gefährdet.

        Erfahren Sie mehr

        Angenehmes Kühlen ohne direkten Luftstrom

        Eine gemäßigte Raumtemperatur fördert die Konzentration und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter und steigert so die Produktivität. Damit es sich im Büro auch bei hochsommerlicher Hitze gut arbeiten lässt, ist eine leistungsstarke Klimaanlage vonnöten. Mit einer Klimalösung von Daikin schaffen Sie auch bei Extremtemperaturen ein angenehmes Klima für Ihre Mitarbeiter, und das bei maximaler Energieeffizienz. Viele Menschen empfinden eine Klimaanlage trotz angenehm kühler Temperaturen jedoch als unangenehm, da diese die Luft austrocknet, und unangenehmer Luftzug leicht zu einer Erkältung führen kann. Daikin Klimageräte sind hier besonders innovativ. Lüftungsanlagen bringen Frischluft von außen ins Gebäude und befeuchten die Raumluft, während unsere Kassettengeräte und Wandgeräte so konzipiert sind, dass sich der Luftstrom gleichmäßig verteilt und kein unangenehmer Luftzug entsteht. Des weiteren sorgen Geräte mit Bewegungssensoren dafür, dass direkter Luftstrom auf Personen vermieden und bei Betreten des Raumes sofort verringert wird.

        Effizientes Heizen - der Umwelt zuliebe

        Wenn die Außentemperaturen unter Null sinken, ist es speziell bei großen und hohen Räumlichkeiten wie Eingangshallen, Konferenz- oder Speisesälen eine besondere Herausforderung, eine konstant warme Innentemperatur zu garantieren. Dank einer großen Produktpalette an VRV Systemen lassen sich die Bedürfnisse Ihres Büro- oder Großgebäudes individuell abdecken. Sparen Sie Energiekosten und setzen Sie auf erneuerbare Energie, um mit Ihrem Unternehmen Umweltziele zu erreichen.