Zum Hauptinhalt wechseln

City Centre Hotel

London, GB

bg-image

Der Austausch von Außengeräten in Hotels im Stadtzentrum führt in der Regel zu zwei wesentlichen Herausforderungen: Sicherung des Verkehrs durch Straßensperren und Vermeidung von Störungen des Hotelbetriebs – oder des Gästekomforts.

Als zwei große Rooftop Kaltwassersätze in einem sechstöckigen Hotel im Raum Blackfriars ausgetauscht werden mussten, waren diese Herausforderungen für den Monteur Chris Henderson, Key Account Manager bei Nationwide Air Conditioning mit Sitz in Edenbridge, sehr real.

„Ein neues System wurde schnell benötigt – jedoch mussten wir die Kühlleistung durchgängig aufrechterhalten.“

– Chris Henderson, Key Account Manager bei Nationwide Air Conditioning mit Sitz in Edenbridge

Mit zwei luftgekühlten Schrauben-Kaltwassersätzen mit 560 kW von Daikin als Ersatz für die alten Geräte schloss Nationwide das Projekt durch Heben der Geräte vom und zum Anlagenbereich im hinteren Teil des Gebäudes an nur zwei Wochenenden ab. Und trotz der hohen Auslastung des Hotels verliefen die Arbeiten weitgehend ungesehen und ungehört.

bg-image
Kaltwassersatzaustausch im City Centre Hotel

„Wir haben eine Lösung auf der Grundlage von Daikin Geräten entwickelt, die eine attraktive Kombination aus Preis und Effizienz bieten. Die Wasseranschlüsse beider Kaltwassersätze wurden im Werk entsprechend den vorhandenen Verrohrungen vor Ort gefertigt, um größere Änderungen an den Rohrleitungen zu vermeiden und die Umstellung zu unterstützen“, sagt Chris Henderson.

„Am ersten Wochenende haben wir das ältere der beiden Geräte entfernt und das andere System als einzige Kühlquelle belassen. Dann brachten wir den ersten der neuen Daikin Kaltwassersätze mit einem Gewicht von 4.785 kg vor Ort. In der folgenden Woche wurde der neue Kaltwassersatz angeschlossen und in Betrieb genommen. Am zweiten Wochenende wurde das verbliebene alte Gerät ausgebaut und der zweite Daikin Kaltwassersatz installiert.“

bg-image
bg-image

„Die neuen Kaltwassersätze haben viel bessere technische Daten als die alten Geräte. Die Leistung ist ausreichend, sodass der normale Bedarf für jeden Kaltwassersatz wirtschaftlich gering ist und ein Kaltwassersatz eine Spitzenlast bequem bewältigen kann, auch wenn das andere System außer Betrieb ist – zum Beispiel während Instandhaltungsarbeiten.“

Erfahren Sie mehr

Unsere anderen Fallbeispiele

  • ACTION

    Für Action als Discounter waren die Kosten ein wichtiger Faktor bei der Wahl der HVAC-Systeme; Action suchte einen HVAC-Lieferanten, der auch die Planung und Unterstützung der HVAC übernehmen und die lokale Koordination in jedem aufstrebenden Land anbieten konnte.
  • Camp;A

    Das Bekleidungsgeschäft Camp;A wollte sein komplettes HVAC-System renovieren und so ganzjährig den Komfort auf die kosteneffektivste und effizienteste Art und Weise erzielen.
  • City Centre Hotel

    Austausch der Kaltwassersätze in einem Hotel im Zentrum von London
  • Coral Wettbüros

    Erfahren Sie, wie unsere selbstreinigenden Roundflow Kassettengeräte in Coral Wettbüros 50 mehr Energieeinsparungen erzielt.
  • Courtyard Hotel Paris

    Der Courtyard Umbau zeigt eine erfolgreiche Kombination von zukunftsweisender Stadterneuerung und Daikins flexibler, zukunftssicherer VRV-Wärmerückgewinnungstechnologie.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Crystal Tower

    Damit der Crystal Tower seine Energieeffizienz maximieren kann, planten wir, die Leistung von luftgekühlten und wassergekühlten VRV-Geräten sowie Kaltwassersätzen zu kombinieren, um eine All-in-one-Klimatisierungslösung zu liefern.
  • JBC

    In its ongoing search to optimise running costs, JBC conducted a site trial with Daikin designed to evaluate the gains generated by Variable Refrigerant Temperature VRT technology.
  • K-Way

    Als das High-End-Bekleidungsunternehmen K-Way ein neues Geschäft in Covet Garden, London eröffnete, arbeiteten wir mit dem landesweiten D1-Dienstleister Royale zusammen, um die perfekte energieeffiziente Lösung für die Immobilie zu entwickeln und zu installieren.
  • Restaurant Leon

    Der M&E-Dienstleister Synecore installierte sein erstes „unsichtbares“ HVAC-System, die Daikin Baureihe VRVnbsp;IVnbsp;i, im Restaurant Leon im Zentrum Londons, um den engen Platzbeschränkungen zu trotzen und maximale Effizienz bei der Klimatisierung zu erreichen.
  • Naturkost Brinkman

    Der Bio-Fachhändler Naturkost Brinkman nutzt Daikin Kältetechnik, um die Energieeffizienz und den Komfort im Laden zu verbessern.
  • Pomme d'Or Hotel

    In den meisten neuen und renovierten Hotels ist Klimatisierung zur Norm geworden. Heutige Systeme halten das Raumklima für die Gäste im Sommer kühl – und sorgen im Winter zusätzlich für eine kostengünstige Heizung. Daikin Wärmepumpen nutzen dabei erneuerbare Energien und senken so die Betriebskosten des Hotels. Auch der Einfluss auf die Ästhetik im Innenbereich ist positiv.
  • Hotel Santos Porta Fira

    Die Santos-Gruppe, die für den Bau von Porta Fira verantwortlich ist, hat Daikin als zuverlässigen Partner ausgewählt, um ein einzigartiges, zuverlässiges und energieeffizientes Klimatisierungssystem für das Gebäude zu erhalten.
  • Hotel The Post

    Als Spezialisten für Klimatisierung haben wir uns beim Hotel The Post in Gent für die Kombination aus energieeffizienter Technologie und mehr Komfort entschieden.
  • Samrya 44

    Mit elegant gestalteten Luxussuiten auf 44 Stockwerken erfüllt Samrya 44 die höchsten Standards in den Bereichen Bauwesen und HLK.
  • Sportisimo

    Für dieses Projekt haben wir uns für ein Außensystem entschieden, an das eine Vielzahl von strategisch im Geschäft platzierten Innen- und Lüftungsgeräten angeschlossen wird.
  • Hotel The Bloomsbury

    Das VRVnbsp;III-Wärmerückgewinnungssystem von Daikin wurde aufgrund seines extrem niedrigen Energieverbrauchs und seiner Fähigkeit ausgewählt, erhebliche Einsparungen im Vergleich zu ähnlichen Systemen zu erzielen.
  • Torre Serenissima

    Das mit einem veralteten Kältemittelsystem mit R22 ausgestatte Torre Serenissima haben wir komplett aufgerüstet, um mehr Energieeffizienz und Komfort zu erreichen.
  • Hotel Van der Valk

    Von der Lobby über die Gästezimmer bis hin zur Küche: jeder Raum im Hotel Van der Valk hat seine ganz eigenen klimatischen Bedürfnisse. Unser Ziel war, ein integriertes System zu entwickeln, um die Bedürfnisse jeder dieser Räumlichkeiten zu erfüllen und die gesamten Umweltauswirkungen des Systems zu senken.
  • Bürogebäude Velocity

    Nachhaltigkeit steht beim Design von Velocity im Vordergrund. Jedes Element des Designs wurde sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass eine EPC-Bewertung von „B“ und eine BREEAM-Bewertung von „Excellent“ erreicht werden.
  • Arsenal, Venedig

    Ein innovatives Klimatisierungssystem, das die natürliche Energie der Lagune von Venedig nutzt, ein hohes Maß an Komfort und Energieeffizienz bietet und gleichzeitig ein historisches Industriegebäude im Herzen von Venedig bewahrt.
  • Bürokomplex VMD

    Ein VRV-IV-System versorgt den VMD Towernbsp;B, ein 25-geschossiges Bürogebäude in Zagreb, komplett mit Heizung und Kühlung. Damit werden höchste Effizienzniveaus erreicht und der Energieverbrauch gesenkt.