Zum Hauptinhalt wechseln

Hotel Santos Porta Fira

Barcelona, Spanien

Porta Fira ist ein einzigartiges Wolkenkratzerhotel mit insgesamt 26 Stockwerken und erreicht eine Höhe von 113 m. Dieses 4-Sterne-Hotel in der Nähe der Fira, einer bekannten Ausstellungsfläche in Barcelona, hat 300 andere Wolkenkratzer auf der ganzen Welt hinter sich gelassen und im Jahr 2010 den Emporis Skyscraper Award gewonnen.

Die Santos-Gruppe, die für den Bau von Porta Fira verantwortlich ist, hat Daikin als zuverlässigen Partner ausgewählt, um ein einzigartiges, zuverlässiges und energieeffizientes Klimatisierungssystem für das Gebäude zu erhalten.

Einzigartiges Portfolio bietet das ideale Klima

Für Porta Fira lieferten wir eine kundenspezifische Lösung mit einer Mischung aus Luft-Luft-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Kaltwassersätzen. In jedem Hotelzimmer wurden VRV-Geräte mit Wärmerückgewinnung installiert, damit die Gäste das Klima individuell regeln können. Das Wärmerückgewinnungssystem bietet außerdem die höchste Energieeffizienz, weil überschüssige Wärme aus den Bereichen auf der Südseite des Gebäudes aufgenommen und an die Nordseite transferiert wird. Große Räume, darunter Konferenzräume, das Restaurant und die Lobby, nutzen ein Daikin Kaltwassersatzsystem, um in warmen Sommermonaten für eine kühle Raumtemperatur zu sorgen.

Ganzjähriger Komfort garantiert

Wir haben unser Intelligent Network System eingerichtet, sodass wir die Klimaanlage von Porta Fira rund um die Uhr überwachen können. Dieses proaktive System ist ein Vorteil, da es weit über die regelmäßige Wartung hinausgeht, die Wahrscheinlichkeit von auftretenden Problemen erkannt wird und potenzielle Ausfälle verhindert werden.

Ab dem Zeitpunkt, ab dem das System von den Standardparametern abweicht, erfolgt eine Bewertung, wenn nötig gefolgt von einer sofortigen Unterstützung durch ein Team von Technikern und Experten. Durch diese Vorgehensweise gewährleistet das Hotel ein optimales Klima für die Gäste und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Systems.

Lösung auf einen Blick

  • 74 VRV-Geräte mit Wärmepumpe und Wärmerückgewinnung
  • Zentralregelung über Intelligent Touch Manager
  • 664 Innengeräte für Kanalanschluss
  • 2 luftgekühlte Kaltwassersätze

Erfahren Sie mehr

Unsere anderen Fallbeispiele