Zum Hauptinhalt wechseln

Nachhaltiges Heizen mit Daikin Wärmepumpen

Unsere aus verschiedensten Energiequellen gespeisten Wärmepumpen und Hybrid-Kombinationen erreichen eine um das bis zu Vierfache höhere Energieeffizienz als herkömmliche Heizungssysteme.

Daikin Wärmepumpe
Daikin Wärmepumpe

Heizen mit erneuerbarer Energie

Daikin Wärmepumpen werden bis zu 75 % aus erneuerbarer Energie gespeist. So lassen sich beachtliche Energieeinsparungen erzielen und die CO2-Bilanz Ihres Hauses wird enorm verbessert.
Nutzen Sie für das Heizen Ihrer Räume eine Vielfalt erneuerbarer Energien: Luft, Wasser, Erdwärme, Solarwärme und Hybrid-Systeme.

Daikin Geothermie-Wärmepumpe
Daikin Geothermie-Wärmepumpe

Entwickelt in Europa

In unserem Daikin European Developement Center (EDC) erforschen und entwickeln wir Lösungen für Heizen und Kühlen in Europa für Europa. Egal ob Klimaanlagen oder Wärmepumpen, wir testen und optimieren unsere Systeme laufend, um für das europäische Klima die beste Effizienz zu gewährleisten. 

Unsere Daikin Heizungssysteme sind speziell auf die in Europa anzutreffenden klimatischen Gegebenheiten ausgelegt. Sie können voll und ganz darauf vertrauen, dass eine Daikin Heizung sogar Außentemperaturen von bis zu -25°C problemlos bewältigt.

 

Daikin Wärmepumpenanwendung für den Wohnbereich
Daikin Wärmepumpenanwendung für den Wohnbereich

Lösungen für alle Voraussetzungen

Mit Daikin Wärmepumpen lässt sich für alle Arten von Wohn- und Geschäftsgebäuden eine ideale, energieeffiziente Lösungen realisieren:

  • Wohngebäude, Gewerbebauten und Industriebauten
  • Niedrigenergiehäuser für Wohnen, Gewerbe und Industrie
  • Neubauten oder große Modernisierungsvorhaben
  • Kleinere Modernisierungsprojekte mit Beibehaltung vorhandener Radiatoren und Rohrleitungen
  • Bivalente Lösungen als Kombination aus dem bereits vorhandenen Heizungssystem und einem Daikin System

So funktioniert eine Wärmepumpe

Der Name an sich verrät es bereits: Eine Wärmepumpe wird für Heizen und Warmwasser verwendet. Weniger bekannt ist, dass man mit einem Wärmepumpensystem ebenso gut kühlen kann. Der Kältemittelkreislauf funktioniert in beide Richtungen und fungiert so im Winter als Heizung und im Sommer als Klimaanlage. Doch wie genau funktioniert diese Technologie?

Eine Wärmepumpe regelt die Temperatur durch den Transport von Wärmenergie. Die drei wesentlichen Bestandteile einer Wärmepumpe sind: das Außengerät (Verdampfer), ein oder mehrere Innengeräte (Verflüssiger) und das Kältemittel. Das Kältemittel zirkuliert zwischen dem Außengerät und den Innengeräten und transportiert dabei Wärmeenergie. Das Heizen mittels Wärmepumpe funktioniert wie folgt:

So funktioniert eine Wärmepumpe
  • Im Verdampfer wird das flüssige Kältemittel zwangsweise zu einem Gas verdampft. Dabei entzieht der Verdampfer einer Quelle erneuerbarer Energie (Luft, Wasser, Erdwärme oder Solarwärme) Wärmeenergie.
  • Im Verdichter wird das Kältemittelgas verdichtet. Dabei steigt die Temperatur des Kältemittelgases.
  • Der Verflüssiger gibt die im Kältemittelgas enthaltene Wärmeenergie an das Heizungssystem ab, wobei das Kältemittel wieder aus dem gasförmigen Zustand in den flüssigen Zustand übergeht.
  • Im Expansionsventil wird der Druck des Kältemittels verringert. Dies hat eine Verdampfung des Kältemittels zur Folge, und der Kreislauf beginnt von neuem.

Um einen Raum zu kühlen, wird dieser Kreislauf einfach in die andere Richtung betrieben.

Quellen erneuerbarer Energie

Je nach Art der Wärmepumpe werden lediglich zwischen 20% und 35% Elektroenergie benötigt, die restliche Energie wird aus einer erneuerbaren Energiequelle gewonnen. Daikin Wärmepumpen stehen daher für höchste Energieeffizienz. Aber auch wenn Sie sich für eine Hybrid-Lösung oder einen Gas-Brennwertkessel entscheiden, sind Sie mit Daikin gut beraten. All unsere Kühl- und Heizsysteme sind in den höchsten Energieklassen eingestuft. Jedes Gebäude und jeder Bewohner stellt andere Anforderungen an Heizen und Kühlen. Daikin bietet maßgeschneiderte Lösungen aus erneuerbaren Energiequellen wie Sole, Luft oder Wasser sowie aus traditionellen Quellen wie Gas an. Erfahren Sie mehr über unsere Wärmepumpen und planen Sie gemeinsam mit unseren Daikin Fachpartnern die Umsetzung Ihres neune Heizsystems.

  • Erdwärme

    • Für Heizen und Warmwasser
    • Gespeist zu 80 % mit Erdwärme und zu 20 % mit Elektroenergie
    • Ideal geeignet für Wohnhausneubauten und für Modernisierungsprojekte
  • Luft-Luft

    • Für Heizen und Kühlen
    • Gespeist zu 80 % mit Wärme aus der Luft und zu 20 % mit Elektroenergie
    • Ideal geeignet für Wohnhausneubauten, „Gründe Gebäude“ und einen Austausch veralteter Elektroheizungssysteme
  • Luft-Wasser-Niedertemperatur

    • Für Heizen, Warmwasser und auf Wunsch auch Kühlen
    • Gespeist zu 75 % mit Wärme aus der Luft und zu 25 % mit Elektroenergie
    • Auf Wunsch mit Solaranschluss
    • Ideal geeignet für Wohnhausneubauten und für „Grüne Gebäude“
  • Luft-Wasser-Hochtemperatur

    • Für Heizen, Warmwasser und Kühlen
    • Gespeist zu 65 % mit Wärme aus der Luft und zu 35 % mit Elektroenergie
    • Auf Wunsch mit Solaranschluss
    • Anschließbar an bereits vorhandene Rohrleitungssysteme und Hochtemperaturradiatoren
    • Ideal für Modernisierungsprojekte und Austausch alter Heizkessel
  • Hybrid

    • Für Heizen, Warmwasser und Kühlen
    • Gespeist aus einer optimalen Kombination aus Energie aus der Luft, Elektroenergie und Gas in Abhängigkeit von den jahreszeitlichen Gegebenheiten und den Energietarifen
    • Ideal für Modernisierungsprojekte und Austausch alter Gaskessel

Heizung für jeden Gebäudetyp

Die richtige Raumtemperatur ist mehr als nur Luxus. Nicht nur unser generelles Wohlbefinden, sondern auch unsere Leistungsfähigkeit ist von einer angenehm konstanten Temperatur abhängig. Strom und Gas führen dabei jedoch nicht selten zu enormen Heizkosten.

Ob Wohnungseigentümer, Betreiber eines Ladengeschäfts oder Hotelmanager – mit unseren Daikin Wärmepumpen brauchen Sie beim Heizen nie mehr Komfort gegen Energieeffizienz beim Heizen einzutauschen. Effiziente Geräte sorgen für niedrige Betriebskosten und schonen die Umwelt. Egal ob Sie sich ein komplett neues Heizsystem anschaffen möchten oder ein bestehendes System erneuert werden soll, beginnen Sie Ihr Projekt mit uns, indem Sie den Gebäudetyp auswählen und unsere Lösungen vergleichen.