- Heizen
- Warmwasser
- Kühlen
Intelligente Kombination
Eine Daikin Altherma Hybrid-Wärmepumpe ermittelt automatisch den kostengünstigsten und gleichzeitig energieeffizientesten Energiemix für das Heizen.
Zu jeder Zeit verfügbar
Warmwasser wird stets mit der effizientesten und kostengünstigsten Variante der Energiegewinnung bereitet. So verfügen Sie sowohl im Sommer, als auch im Winter zu jeder Zeit über möglichst effizient erzeugtes Warmwasser.
Vorhandenes System nutzen
Mit einem Hybrid-System können Sie sowohl heizen als auch kühlen. Die integrierte Technik für den Kühlbetrieb lässt sich problemlos in die bereits vorhandenen Rohrleitungs- und Verkabelungssysteme einbinden.
Die ideale Kombination
Unsere Daikin Altherma Hybrid-Wärmepumpe ist eine Kombination aus einer mit erneuerbarer Energie gespeisten Luft-Wasser-Wärmepumpe und einem Gas-Brennwertkessel. Die Wärmepumpe bezieht ihre Energie aus der Wärme erneuerbarer Energiequellen. Der Zusammenschluss der beiden Technologien wird immer so betrieben, dass die höchstmögliche Energieeffizienz erreicht wird.
Ein intelligentes Programm regelt die beiden Komponenten Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel und ermöglicht dadurch Energieeinsparungen von bis zu 35 % im Vergleich zu herkömmlichen Brennwertkesseln.
Das Programm ermittelt anhand der aktuellen Energietarife, der Außentemperatur und der Heizlast den preisgünstigsten und energieeffizientesten Energiemix.
Unterstützt durch erneuerbare Energie
Unsere Daikin Altherma Hybrid-Wärmepumpe entzieht der Luft Wärmeenergie und nutzt einen optimalen Energiemix aus erneuerbarer und herkömmlicher Energiequelle für Heizung und Warmwasserbereitung in Ihrem Zuhause. Bei Betrieb im Wärmepumpenmodus wird das gesamte System mit aus der Luft extrahierten erneuerbaren Energie versorgt. In dieser Betriebsart kann das System eine Energieeffizienzklasse von bis zu A++ erreichen.
Patentierte Brennwerttechnologie für Heizung und Warmwasser
Die Daikin Altherma Hybrid-Wärmepumpe ist mit einem einzigartigen Wärmetauscher ausgestattet, der über zwei Kreisläufeverfügt. In Kombination mit der Brennwerttechnologie kann die für Heizen und Warmwasser benötigte Energie mit einem um 10 bis 15 % höheren Wirkungsgrad erzeugt werden, als das bei herkömmliche Gas-Brennwertkessel möglich ist.
Problemlose und kostengünstige Installation
Hybrid-Wärmepumpen eignen sich ideal für Modernisierungsprojekte und den Austausch veralteter Kessel. Aufgrund ihres kompakten Aufbaus benötigt die Daikin Altherma Hybrid-Wärmepumpe nur wenig Installationsraum. Zudem kann dieses System problemlos an die bereits vorhandenen Rohrleitungen und Heizkörper angeschlossen werden. Dadurch können Sie die Energieeffizienz einer Wärmepumpe nutzen, ohne das gesamte System erneuern zu müssen.
Die Hybrid-Multi-Kombination
Die Hybrid-Wärmepumpe kann als Multisplit-System eingesetzt werden und flexibel an verschiedenste Geräte angeschlossen werden. Dazu gehören unsere Baureihen an Split-Geräten ebenso wie Heizkörper oder Fußbodenheizung. Dadurch ergibt sich eine effiziente Gesamtlösung für Heizen, Kühlen und Warmwasser, die sich perfekt an die baulichen Möglichkeiten Ihres Gebäudes anpassen lässt - für Ihren Klimakomfort zu jeder Jahreszeit.
Optimaler Komfort mit Hybrid-Systemen von Daikin
Eine Hybrid-Wärmepumpe ermöglicht Ihnen intelligentes und effizientes Heizen, ohne dass Sie aufwändige bauliche Veränderungen vornehmen lassen müssen, um alte Rohrleitungen zu tauschen. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ergänzt das Gas-Brennwertgerät optimal und ermöglicht im Sommer sogar das Klimatisieren der Räumlichkeiten mittels Kühlfunktion. Für das Heizen können Sie entweder auf vorhandene Radiatoren zurückgreifen oder aus unterschiedlichen kompatiblen Innengeräten wählen.
Jedes einzelne System wird so ausgelegt, dass Sie es kaum bemerken werden. Die Klimalösungen von Daikin und die dazugehörigen intelligenten Regelungsmöglichkeiten sind extrem leise und komfortabel zu bedienen. Die Geräte zur Wärmeabgabe verfügen über elegantes Design und lassen sich nahtlos in Ihr Interieur einbinden. Alle Geräte können individuell geregelt und mittels Daikin Online Controller App auch aus der Ferne gesteuert werden. So garantieren Sie einen effizienten Betrieb Ihrer Heizung und Klimaanlage und halten die Betriebskosten für Ihr Zuhause gering.
Nutzen Sie die Vorteile von Wärmepumpe und Gas-Brennwertheizung und schaffen Sie so ein angenehmes Raumklima ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sie sind auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten für Heizen und Kühlen? In unserem Daikin Ratgeber erfahren Sie alle wichtigen Informationen über Wärmepumpen und Klimaanlagen. Gerne ermitteln wir auch im persönlichen Gespräch mit Ihnen gemeinsam die perfekte Klimalösung nach Ihren Wünschen. Kontaktieren Sie uns einfach über das Kontaktformular oder lassen Sie sich von unseren Fachleuten im Daikin Flagship-Store in der SCS Vösendorf beraten.