Zum Hauptinhalt wechseln

Gas-Brennwertkessel für Heizen & Warmwasser

Unsere Daikin Gas-Brennwertkessel sind mit innovativer Technologie ausgestattet.  Erfahren Sie mehr über energieeffiziente Heizung und Warmwasserbereitung mittels Brennwerttechnik.

Heizen mit hoher Energieeffizienz

Die in die Energieeffizienzklasse A eingestuften Daikin Brennwertkessel für Wandmontage sind mit einem intelligenten Regler ausgestattet, der durch automatische Anpassung der Wärmeerzeugung den Wirkungsgrad weiter optimiert. Steigern Sie die Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung, indem Sie das System um Solarkollektoren ergänzen.

bg-image
bg-image

Problemlose und kostengünstige Installation

Unsere Daikin Gas-Brennwertkessel mit ihrem nur geringen Montageaufwand sind problemlos zu installieren und eignen sich ideal für Modernisierungen und den Austausch veralteter Kessel. Jeder dieser kompakten Kessel kann problemlos an bereits vorhandene Rohrleitungen und Radiatoren angeschlossen werden.

Unser Gas-Brennwertkessel

Daikin Altherma C Gas ECH₂O

Altherma C Gas ECH2O
  • Für Heizen und Warmwasserbereitung
  • Kombination aus Brennwertkessel und ECH₂O-Technologie
  • A++ bei Warmwasserbereitung und A bei Heizen
  • Kompakt und platzsparend
  • Kompatibel mit Solarkollektoren

Sowohl bei einem Neubau als auch bei der Modernisierung von Gebäuden steht die Frage nach einem effizienten Heizsystem an oberster Stelle. Der verantwortungsvolle Umgang mit Energie und Umweltressourcen ist heute wichtiger denn je. Die Entscheidung für ein Heiz- und Warmwassersystem ist eine langfristige, und natürlich spielen dabei auch Kostenfaktoren eine wesentliche Rolle.

Wenn Sie Ihren alten Heizkessel austauschen möchten, bietet sich ein Gas-Brennwertkessel als effiziente Alternative an. Geräte von Daikin erreichen Energieeffizienzklasse A für Heizen und sogar A++ für die Warmwasserbereitung. Außerdem bietet sich Ihnen die Möglichkeit, den Gas-Brennwertkessel mit Solarkollektoren zu verbinden und so bis zu 70% der für den Warmwasserspeicher benötigte Energie aus der erneuerbaren Energiequelle der Sonne zu speisen. Ein Gas-Brennwertkessel ist mit jedem Heizsystem kompatibel und bietet so die perfekte Variante für Modernisierungsprojekte, bei denen alte Rohrleitungen und Radiatoren nicht getauscht werden sollen.  

Unsere Produkte sind auf dem neuesten Stand der Technik. Die Antilegionellenfunktion sorgt für frisches und vor allem sicheres Warmwasser zu jeder Tages- und Nachtzeit. Neben dem Sicherheitsaspekt wurde bei der Entwicklung der Geräte auch an den Kostenfaktor gedacht. Dank Smart Grid-System kann Warmwasser erzeugt werden, wenn die Stromtarife gerade günstig sind, die Wärme wird dann für die spätere Verwendung gespeichert. Diese Möglichkeit besteht ebenso bei der Kombination mit Solarkollektoren. 

Wir sind uns bewußt, dass in Zeiten begrenzten Wohnraums auch die Größe und Handlichkeit von Heizgeräten eine Rolle spielt. Daikin Gas-Brennwertkessel sind kompakt und einfach in der Montage.

Sie sind sich bei der Wahl der neuen Heizung noch nicht sicher? Dann informieren wir Sie gerne über unsere Gas-Brennwertgeräte ebenso wie über das Heizen mit einer Wärmepumpe mittels erneuerbaren Energien. Dann kontaktieren Sie uns einfach telefonisch oder über das Kontaktformular, oder statten Sie und im Daikin Flagship-Store in der SCS Vösendorf einen Besuch ab.