Zum Hauptinhalt wechseln

Daikin Altherma 3 Niedertemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe

Sie suchen nach einer effizienten Heizlösung für ein Neubauprojekt? Die perfekte Lösung für energieeffizientes Heizen, Kühlen und für Warmwasser bietet unsere Daikin Altherma 3.

 

Luft-Wasser-Niedertemperatur – Heizen
Luft-Wasser-Niedertemperatur – Heizen

Heizen

Wärmepumpen entziehen aus der Außenluft Wärme, dadurch wird das Heizen Ihres Zuhauses zu einem energiesparsamen Prozess. Zu 75% wird die Niedertemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Wärme aus der Luft gespeist, die restlichen 25% lassen sich auf Wunsch mittels Solaranschluss erzeugen. 

Luft-Wasser-Niedertemperatur – Kühlen
Luft-Wasser-Niedertemperatur – Kühlen

Kühlen

Mit Wärmepumpen, gespeist von der Energie erneuerbarer Quellen, können Sie Ihr Zuhause nicht nur beheizen, sondern in den Sommermonaten auch kühlen, ohne dazu große Mengen an Energie zu verbrauchen. Der Heizkreislauf wird einfach umgekehrt und als Kühlkreislauf betrieben, indem der Raumtemperatur Wärme entzogen wird. So Sparen Sie sich den Einbau einer zusätzlichen Klimaanlage.

 

Luft-Wasser-Wärmepumpen – Warmwasser
Luft-Wasser-Wärmepumpen – Warmwasser

Warmwasser

Warmwasser wird das ganze Jahr über benötigt. Durch Kombination einer Wärmepumpe mit einem Warmwasserspeicher wird mit hoher Effizienz ausreichend Warmwasser für Sie und Ihre Familie erzeugt.

 

Luft-Wasser-Wärmepumpen – Solaranschluss
Luft-Wasser-Wärmepumpen – Solaranschluss

Solaranschluss

Ein optionaler Solaranschluss ist eine freie Energiequelle, die bis zu 70% des Warmwassers erzeugen kann. Durch eine Kombination von Luft-Wasser-Wärmepumpe und Solaranlage lässt sich die Wärmepumpe mittels selbst erzeugtem Strom aus nachhaltigen Ressourcen betreiben und sind Sie bei Heizen und Kühlen völlig autonom.

 

Perfekte Wahl für Neubauten

Daikin Niedertemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpen sind die optimale Wahl für neue Einfamilienhäuser oder Wohngebäude. In Verbindung mit einer Fußbodenheizung oder Niedertemperatur-Radiatoren benötigt dieses System weniger Energie für das Heizen Ihres Zuhauses, als es etwa mit fossilen Energieträgern oder anderen Heizsystemen der Fall wäre. Durch nachhaltiges Heizen mit Daikin Wärmepumpen sparen Sie auf lange Sicht einen Großteil der Energiekosten. In Europa und für Europa entwickelt, sind unsere Luft-Wasser-Wärmepumpen für alle europäischen Klimazonen das ganze Jahr über geeignet.

 

Aus erneuerbarer Energie gewonnen

Unser Daikin Altherma Niedertemperatursystem extrahiert Energie aus der Luft als erneuerbare Quelle für das Heizen und Warmwasser, sowie Kühlen und ist daher besonders nachhaltig.

  • 75 % aus erneuerbarer Energie der Luft gespeist

  • 25 % durch elektrische Energie gewonnen

  • Erreicht Energieeffizienzklasse A++ 

  • Durch die Kombination mit einem Solaranschluss sparen Sie noch mehr Energie bei der Warmwasserbereitung

Einsparungen durch Warmwasserbereitung mittels Solarenergie

Senken Sie Ihre Energiekosten, indem Sie die erneuerbare Energie der Sonne für sich nutzen. Solarkollektoren lassen sich problemlos installieren und liefern bis zu 70 % der Energie, die für die Warmwasser-Wärmepumpen und -kessel benötigt wird. Unsere Solar-Warmwassersysteme eignen sich für alle Arten von Gebäuden, vom kleinen Häuschen bis hin zum großen Anwesen. 

Druckbeaufschlagter ECH2O-Wärmespeicher

  • Ideal für Modernisierung und fertige Gebäude
  • Mögliche Verwendung gebogener Rohre, um den Speicher mit den Solarkollektoren zu verbinden
  • Gefüllt mit Wasser und Frostschutzmittel, um ein Einfrieren der Leitungen zu verhindern
  • Das System wird mit Druck beaufschlagt und aus Sicherheitsgründen versiegelt.
bg-image

Stets volle Kontrolle

Mit dem Daikin Online Controller können Sie Ihr Raumklima von jedem Ort der Welt aus überwachen und regeln. Verbinden Sie Ihr Innengerät mit Wi-Fi und laden Sie einfach unsere Online Controller-App herunter. So sparen Sie Energiekosten, wenn sie nicht zu Hause sind, und können zum Beispiel bereits auf dem Heimweg die Heizung einschalten, sodass Sie eine angenehme Raumtemperatur erwartet, wenn Sie nach Hause kommen.

 

Kompatibel mit vielen Heiz- und Kühlgeräten

Daikin Altherma Niedertemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpensysteme sind kompatibel mit einer Vielzahl an Heiz- und Kühlgeräten. Auf diese Weise können Sie die ideale Lösung für Ihre Inneneinrichtung auswählen.

 

 
bg-image

Daikin Altherma 3

Mit der neuen Generation der Daikin Heizungen erreichen Sie höchsten Komfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Kontrolle.