Zum Hauptinhalt wechseln

Klimaanlage kaufen - Was gilt es zu beachten?

Die heißen Sommertage werden häufiger und da entsteht der Wunsch nach optimaler Kühlung in den eigenen vier Wänden oder im Büro. Egal ob Neubau oder Modernisierung, das Angebot an Geräten und Systemen ist vielfältig. Wir haben die wichtigsten Aspekte für Sie zusammengefasst.

Die heißen Sommer der letzten Jahre lassen den Gedanken an eine Klimaanlage immer verlockender wirken. Egal ob Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung neu planen, oder ob Sie nachträglich ein Klimagerät einbauen möchten, die Möglichkeiten sind vielfältig. Das Angebot an unterschiedlichen Geräten und Systemen ist mittlerweile sehr groß und mitunter nicht sehr überschaubar. Dabei gibt es beim Kauf einer Klimaanlage einiges zu beachten. Wir haben die wichtigsten Aspekte für Sie zusammengefasst, die Sie vor der Anschaffung eines Klimageräts wissen müssen. 

Welche Arten von Klimaanlagen gibt es?

Je nach Anforderungen und Raumgröße eignen sich verschiedene Arten von Klimageräten. Die prominentesten Klimaanlagen sind:

Mobiles Klimagerät 

Hierbei handelt es sich um kleinere Standgeräte, die nicht eingebaut werden müssen und daher mobil einsetzbar sind. So können Sie das Klimagerät flexibel in dem Raum aufstellen, in welchem Sie es gerade kühl haben möchten. Mobile Klimageräte verfügen im Regelfall über einen Abluftschlauch, der bei einem geöffneten Fenster, einer Tür oder einem extra dafür vorgesehenen Auslass in der Wand die warme Luft nach draußen transportiert, wodurch wiederum warme Luft in den Raum gelangt. Der Betrieb einer mobilen Klimaanlage ist daher vergleichsweise ineffizient und die Kühlleistung schwach. Zudem sind Lärmentwicklung und Stromverbrauch hoch.

Split-Klimaanlagen

Eine Split-Klimaanlage besteht aus zwei Teilen: einem Innengerät und einem Außengerät. Das Innengerät wird als Wärmetauscher bezeichnet und ist mit dem Kompressor verbunden, welcher außen montiert wird, wie etwa auf dem Balkon oder im Garten. Die meisten Split-Geräte können nicht nur kühlen, sondern auch heizen und stellen somit auch im Saisonwechsel die ideale Übergangslösung dar. Das Kühlen funktioniert über ein Kältemittel, welches in einem Kreislauf von Innengerät zu Außengerät und wieder zurück transportiert wird. Durch die angesaugte Warmluft verdampft das Kühlmittel im Inneren und wird im gasförmigen Zustand zum Kompressor geleitet, wo es von einem Ventilator gekühlt wird und sich dadurch wieder verflüssigt.

Multisplit

Multisplit-Klimaanlagen

Hier ist das Funktionsprinzip gleich wie bei einer Split-Anlage, doch werden bei Multisplit-Anlagen mehrere Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen. So können Sie mehrere Räume mittels eines Kompressors kühlen oder auch in einem großen Raum mehrere Innengeräte anbringen. An Daikin Mulitsplit Außengeräte können Sie bis zu fünf Innengeräte anschließen.

Inverter-Technologie - was ist das?

Die Daikin Invertertechnologie ist eine echte Innovation auf dem Gebiet der Klimatisierung. Das Prinzip ist simpel: Inverter gleichen die eingesetzte Energie an den tatsächlichen Bedarf an – nicht mehr, nicht weniger! Diese Technologie bietet dem Nutzer zwei deutliche Vorzüge:

Komfort: Der Inverter zahlt seine Anschaffungskosten um ein Vielfaches zurück, und zwar durch noch höheren Komfort. Ein Klimasystem mit Inverter passt seine Kühl- bzw. Heizleistung beständig an die Temperatur im Raum an und sorgt dadurch für einen noch höheren Komfort. Der Inverter verkürzt die Anlaufzeiten des Systems, wodurch die gewünschte Raumtemperatur schneller erreicht wird. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, stellt der Inverter sicher, dass diese Temperatur konstant aufrechterhalten wird.

Energieeffizienz: Da ein Inverter die Raumtemperatur überwacht und nur bei Bedarf anpasst, sinkt der Energieverbrauch im Vergleich zu traditionellen Ein-/Aus-Systemen um 30 %.

Klimaanlage ohne Inverter

Klimaanlage ohne Inverter

Häufige Anlauf- und Stoppvorgänge verbrauchen unnötig Energie.

Klimaanlage mit Inverter

Klimaanlage mit Inverter

Durch Beibehaltung einer gleichmäßiger Drehzahl reduziert unsere Invertertechnologie den Energieverbrauch um 30% im Vergleich zu einem herkömmlichen An/Aus System.

Wie berechne ich die Kühlleistung?

Die benötigte Kühlleistung kann von Raum zu Raum variieren und hängt von vielen Faktoren ab, die vor dem Kauf einer Klimaanlage abgeklärt werden müssen. Raumgröße und Deckenhöhe spielen ebenso eine Rolle, wie die Größe und Anzahl der Fenster. Auch Isolierung und Stärke der Sonneneinstrahlung dürfen bei der Planung nicht außer Acht gelassen werden. Daumen mal Pi lassen sich für die Berechnung der Kühlleistung 60 bis 100 Watt je Quadratmeter Fläche annehmen. Die Beratung durch einen Fachmann garantiert, dass Sie die korrekte Kühlleistung kalkulieren. Bei zu geringer Leistung wird der Raum nicht stark genug gekühlt, bei zu starker Leistung ist der Energieverbrauch im Vergleich zur benötigten Kühlleistung viel zu hoch. 

Wo soll die Klimaanlage eingebaut werden?

Lassen Sie sich vor der Anschaffung einer Klimaanlage unbedingt von einem Fachmann beraten. Wo sowohl Innengerät und auch Außengerät montiert werden, hängt zum einen von raumgestalterischen Aspekten ab, ist aber auch eine Kostenfrage. Je länger die Kühlmittelleitung zwischen Innengerät und Klimakompressor ist, desto mehr Kältemittel wird auch benötigt. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass das Außengerät mit Rücksichtnahme auf zivilrechtliche und öffentlich-rechtliche Vorschriften angebracht wird, sodass Lärmbelästigung für Anwohner vermieden wird. Wenn Sie zur Miete wohnen, muss die Installation einer Klimaanlage mit dem Vermieter abgeklärt werden. Moderne Geräte werden mit besonderem Augenmerk auf einen leisen Betrieb entwickelt. Hier lohnt sich auf jeden Fall der Griff zu einem Qualitätsprodukt. Vor allem im Schlafbereich ist ein leises Gerät von Vorteil. Auch was den Luftstrom angeht, sollte bei der Wahl der Klimaanlage auf die Eignung geachtet werden. Zu starkes, direktes Gebläse bei sehr preiswerten Modellen ist nicht nur unangenehm, sondern auch ungesund. Daikin entwickelt seine Geräte in Hinblick auf einen effizienten und angenehmen Luftstrom, der den Raum gleichmäßig kühlt, ohne lästigen Zug. 

Montage und Wartung - was ist zu beachten?

Klimaanlagen lassen sich grundsätzlich in jedem Haus oder jeder Wohnung montieren. Da die meisten Geräte sehr leicht sind, können sie selbst an Gipswänden problemlos angebracht werden. Schon bei der Montage sollten Sie allerdings den Wartungsaspekt nicht außer Acht lassen. Innengeräte wie auch Außengeräte sollten leicht zugänglich sein, sodass sie regelmäßig gereinigt und gewartet werden können. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer Ihrer Klimaanlage und garantiert einen effizienten Betrieb. Besonders gut eignen sich Klimageräte mit Selbstreinigungsfilter. Staub und Schmutz werden durch den Filter abgefangen und in einem separaten Fach gesammelt. Eine Leuchte zeigt an, wenn dieses geleert werden muss und Sie können ganz einfach mittels Haushaltsstaubsauger den Schmutzbehälter entleeren. So reduzieren sie die Wartungsintensität ihres Geräts und eine saubere Raumluft ist ihnen sicher. 

Welche Features braucht meine Klimaanlage?

Heutige Klimaanlagen verfügen über eine Vielzahl an Einstellungen, um Ihnen ein absolutes Wohlfühlklima zu ermöglichen, das auch auf Ihre Bedürfnisse für unterschiedliche Tageszeiten angepasst ist. Durch einen Timer lassen sich viele Systeme programmieren, sodass Ihr Heim schon angenehm gekühlt ist, wenn Sie nach Hause kommen. Dank des eingebauten Thermostats schalten sich die meisten Modelle aus, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Einige Geräte verfügen sogar über einen Bewegungssensor, sodass sich die Klimaanlage einschaltet oder die Intensität des Luftstroms anpasst, sobald Sie das Zimmer betreten. Eine wichtige Funktion für angenehmen Schlafkomfort ist außerdem eine Nachteinstellung, durch welche die Leistung der Anlage gedrosselt wird, während Sie schlafen. So werden Sie nicht durch unangenehmen Luftzug oder Betriebsgeräusche gestört. Intelligente Regelungstechniken ermöglichen Temperatureinstellungen über eine App, sodass Sie von der Ferne aus sogar mehrere Standort gleichzeitig verwalten können. 

Welche Kosten kommen auf mich zu?

So groß, wie die Auswahl bei den unterschiedlichen Klimaanlage-Modellen ist, so vielfältig ist auch die Preislandschaft. Mobile Klimageräte sind meist am günstigsten, bei geringer Leistung. Die Kosten für die Anschaffung einer eingebauten Variante mittels Split-Klimaanlage oder Multisplit-System variieren je nach Anbieter, Modell und Montagekosten. Lassen Sie dennoch Ihre Klimaanlage von einem Fachmann einbauen, so vermeiden Sie unangenehme Überraschungen durch Mängel aufgrund von nicht fachgerechter Montage. Vertrauen Sie beim Kauf einer Klimaanlage auf Qualität vom Profi. Lassen Sie sich nicht vom Anschaffungspreis abschrecken, denn die Investition in Qualität lohnt sich in jedem Fall. Hochwertige Geräte haben eine wesentlich längere Lebensdauer und sind im Betrieb weitaus energieeffizienter, sodass sich die Anschaffung eines teureren Klimagerätes schon nach kurzer Zeit rechnet. Innovative und moderne Systeme von Daikin schonen die Umwelt und Ihren Geldbeutel und sorgen für maximalen Klimakomfort. Sie sind für eine Lebensdauer von ca. 14 Jahren ausgerichtet, viele Daikin Systeme laufen allerdings bereits seit über 20 Jahren einwandfrei. Informieren Sie sich jetzt über unsere Klimalösungen für Ihr Projekt: Daikin bietet Klimageräte für Zuhause, als auch für Hotels, Einzelhandel sowie Büro- und Großgebäude. 

Checkliste für den Kauf einer Klimaanlage

Eine Checkliste für den Kauf einer Klimaanlage finden Sie auf unserem Blog.

Unsere beliebtesten Klimaanlagen

  • Ururu Sarara

    • Premium-Lösung für Heizen, Kühlen, Befeuchtung, Entfeuchtung, Lüftung und Luftreinigung
    • Wandgerät mit Energieeffizienzklasse A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (optional)
  • Stylish

    • Heizen und Kühlen mit Geräten in preisgekröntem Design, verfügbar in 3 Farbvarianten: kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur
    • Wandgerät: Energieeffizienzklasse bis zu A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)
  • Daikin Emura

    • Heizen und Kühlen mit Geräten in preisgekröntem Design, verfügbar in 2 Farbvarianten: mit einem Äußeren in Weiß oder apartem Silber
    • Wandgerät mit Energieeffizienzklasse bis zu A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)
  • Perfera

    • Für Heizen und Kühlen
    • Wandgerät mit Energieeffizienzklasse bis zu A+++
    • Regelung von jedem beliebigen Ort anhand einer App (serienmäßig)
  • Nexura

    • Komfortable Wärme durch Strahlungsblende
    • Flüsterleise im Betrieb
    • Schlankes, elegantes Design
  • Comfora

    • Flüsterleise im Betrieb
    • 3-D Luftstrom
    • Antibakterieller Partikelfilter mit Silber
    • Diskrete, elegante Frontblende