Zum Hauptinhalt wechseln

Multisplit-Klimaanlage

Effizient und nachhaltig. Schließen Sie bis zu fünf verschiedene Innengeräte in separaten Räumen an nur ein Außengerät an.

Gründe für Multisplit

Fünf in einem

Schließen Sie bis zu 5 Innengeräte an nur 1 Multisplit- Außengerät an und sparen Sie dabei Platz im Außenbereich.

Mehr erfahren

Flexibel

Sie können verschiedene Innengeräte anschließen wann und wo Sie möchten, und diese individuell über Ihr Mobiltelefon steuern.

Mehr erfahren

Platz sparen

Ein Multisplit Gerät kann auf dem Dach, der Terasse oder an der Wand montiert werden und bis zu 5 Außengeräte ersetzen.

Mehr erfahren

Umweltfreundlich

Multisplit verwendet die neueste Technologie und das Kältemittel R-32. Dadurch wird der Umwelteinfluss um bis zu 68 reduziert.

Mehr erfahren

Fünf in einem

 

 

Eine Multisplit-Klimaanlage besteht aus einer Außeneinheit mit dem Kompressor und dem Wärmetauscher, und einem oder mehreren Innengeräten. Wenn nur ein Innengerät an das Außengerät angeschlossen ist, nennt man das ein Split-System. Bei einem Multisplit-System können bis zu fünf verschiedene Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen werden. Dabei müssen sich die Innengeräte nicht im selben Raum befinden, es lassen sich also problemlos mehrere Räume mit nur einem Außengerät kühlen.

Flexibel

 

 

Wenn nur wenig Platz im Außenbereich zur Verfügung steht und mehrere Innengeräte angeschlossen werden sollen, dann ist eine Multilsplit Klimaanlage die ideale Lösung.

  • Anschluß von bis zu fünf unterschiedlichen Innengeräten in verschiedenen Räumen
  • Flexibel, die Innengeräte können zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt installiert werden 
  • Das Außengerät kann an einer Wand, am Dach oder auf einem Balkon installiert werden
  • Mit dem Daikin Online Controller können Sie die Innengeräte von überall jederzeit steuern 

Platzsparend

bg-image

Ein Multisplit-System ist besonders platzsparend. Die Anlage ist so konzipiert, dass das Klimagerät außen bis zu fünf einzelne Geräte ersetzt und nahezu überall montierbar ist. Diskret und trotzdem robust kann das Außengerät auf einem Dach, einer Terrasse oder an einer Außenwand installiert werden. Alles, was es über den Einbau von Multisplit-Anlagen zu wissen gibt, lesen Sie in unserem Klimaanlagen-Ratgeber. Auch das Warten der Klimaanlage gestaltet sich bei nur einem Außengerät sehr viel effizienter. 

Umweltfreundlich

Durch die Kombination des Kältemittels R-32 mit einem Swing-Kompressor haben Multisplit-Systeme eine niedrigere Umweltbeeinflussung, sind leiser und langfristig kosteneffizienter für den Nutzer. Daikin Klimageräte entsprechen den höchsten Energieeffizienzklassen und lassen sich durch Regelungstechnik sowie innovative Invertertechnologien energiesparend betreiben. 

 

Up to A++ for heating

Bis zu A++ bei Heizung

Up to A+++ for cooling

Bis zu A+++ bei Kühlung

bg-image
bg-image

Einfache Regelung

Sie können Ihre Multisplit-Anlage ganz einfach über das Smartphone verwalten. Verbinden Sie dazu Ihr Smartphone mit einem WiFi-Netzwerk und laden Sie die Daikin Online Controller App herunter. Schon können Sie von jedem Ort aus alle Klimageräte individuell steuern und überwachen. Das perfekte Wohlfühlklima wartet schon auf Sie, wenn Sie nach Hause kommen. 

 

Mehr erfahren

Multisplit-Klimaanlagen von Daikin ermöglichen individuelle Planung und Umsetzung von Klimalösungen für alle Anwendungsbereiche. Erfahren Sie mehr über unsere Klimageräte für Hotels, Büros, Freizeiteinrichtungen etc. Gemeinsam mit unseren Daikin Fachpartnern beraten wir Sie gerne und schaffen für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen perfekt angepasste Lösungen. Kühlen und Heizen - so einfach und effizient wie noch nie! Dank umfassender Regelungsmöglichkeiten über die Daikin Online Controller App sowie den intelligent Touch Manager lassen sich alle Klimageräte individuell und zentral verwalten. Modernste Technologien wie intelligente Bewegungssensoren sorgen für einen energieeffizienten Betrieb. Unsere Innengeräte im unauffällig eleganten Design passen sich außerdem perfekt in Ihr Interieur ein. Für mehr Detailinformationen zu unseren Multisplit-Klimaanlagen steht Ihnen unser Info-Blatt zum Download zur Verfügung. Sie wünschen eine persönliche Beratung? Kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder über das Kontaktformular oder besuchen Sie uns im Daikin Flagship-Store in der SCS in Vösendorf