Zum Hauptinhalt wechseln

Wie effizient sind Wärmepumpen wirklich?

Wenn es um das Thema umweltfreundliches Heizen und Kühlen geht, sind Wärmepumpen derzeit in aller Munde. Doch was ist dran an dem Hype um die energiesparsame Technologie? Und wie lässt sich die Effizienz tatsächlich messen? Wir liefern Ihnen hilfreiche Infos und Tipps, was Sie bei der Effizienzsteigerung Ihrer Wärmepumpe beachten müssen.

 

Wie wird Effizienz eigentlich gemessen?

Um eine Wärmepumpe zu ihren Höchstleistungen zu bringen, ist die Umgebung der Wärmequelle ausschlaggebend. Bei einer Erdwärmepumpe zum Beispiel wird dem Erdboden Wärme entzogen. Eine möglichst konstante und hohe Temperatur der Wärmequelle verspricht besonders gute Ergebnisse beim Energiesparen und bei der Jahresarbeitszahl. Die Effizienz einer Wärmepumpe wird in der Jahresarbeitszahl (JAZ) angegeben. Diese Zahl bezeichnet konkret das Verhältnis von produzierter Wärmemenge für Heizung und Warmwasser (pro Jahr) und der dafür eingesetzten Strommenge. 

Besser vorstellen können Sie es sich so:

Für die Erzeugung von 4 kWh Nutzwärme ist 1 kWh Strom erforderlich - dafür werden 3 kWh Energie aus der Umwelt gewonnen. Die JAZ beträgt hierbei 4.

Beträgt der Wert der JAZ mehr als 3, ist die CO2-Bilanz einer Wärmepumpen-Heizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen, wie einer Öl- oder Gasheizung, eindeutig ein vorteilhafteres System und verbraucht weniger Strom. Mit steigender JAZ entfaltet sich der Vorteil des steigenden ökologische Nutzens für die Umwelt. Im Vergleich dazu sinken die Stromkosten. Das bedeutet für Sie, dass Sie Energie sparen können. 

Beträgt die JAZ 4 anstatt 3, spart man sich jährlich ca. 1/4 der Stromkosten. Der eigene Energieverbrauch wird gesenkt, man entlastet die Umwelt und das Haushaltsbudget kann sich ebenfalls erholen. 

Wie kann die Effizienz Ihrer Wärmepumpe gesteigert werden?

Die perfekten Umgebungskonditionen des Außengeräts alleine sind leider noch nicht ausreichend, um optimale Resultate beim Heizen mit einer Wärmepumpe zu erzielen. Folgende praktische Tipps können Sie dabei unterstützen, eine hohe Jahresarbeitszahl zu erreichen, sodass Sie beim Thema Energiesparen bestens ausgerüstet sind. Wenn Ihre Geräte eine hohe Effizienz erzielen, können Sie das ganze Jahr günstig Energie für Heizen und Kühlen beziehen: 

  • Planen Sie großflächige Heizsysteme, wie etwa eine Fußbodenheizung, in den Neubau oder das Bestandsgebäude ein - vermeiden Sie dabei Radiatoren! In Kombination mit einer Fußbodenheizung erreichen Sie das effizienteste Ergebnis für Ihre Wärmepumpe. Wenn Sie vorhandene Radiatoren nicht austauschen möchten, bietet sich eine Hochtemperatur Luft-Wasser-Wärmepumpe an. 

  • Verbessern Sie den Wärmeschutz des Gebäudes. Mit einer umfangreichen Isolierung verbrauchen Sie weniger Energie! Dank niedriger Vorlauftemperatur verringern Sie den Energieverbrauch und die Kosten zusätzlich.

  • Dämmen Sie auch Ihre Wasserleitungen gewissenhaft, um die Wärme vom Wasser zu speichern. Sie werden mit einer erhöhten Effizienz Ihrer Wärmepumpe und einer hohen JAZ belohnt.

  • Ermitteln Sie schon vor dem Einbau den konkreten Wärmebedarf beziehungsweise die anfallende Kühllast für Ihr Gebäude, sodass die Größe der Wärmepumpe auf Ihren Energiebedarf angepasst werden kann.

  • Vermeiden Sie lange Verteilwege vom Trinkwasserspeicher zu den Wasserhähnen, um auch hier nicht zu viel an Wärme einzubüßen.

  • Kombinieren Sie Ihr Wärmepumpensystem mit einer Solaranlage und profitieren Sie von Warmwasser aus einer zu 100% nachhaltigen Energiequelle, das ganze Jahr über.  

Verantwortungsbewusst Heizen - Temperaturkontrolle mittels App

Ein weiterer Vorteil moderner Systeme ist ihre Wi-Fi-Kompatibilität. Innengeräte lassen sich mit dem Internet verbinden und können so mittels App von jedem beliebigen Ort aus gesteuert werden. Sie steigern die Effizienz Ihrer Geräte, wenn Sie zum Beispiel die Heizung erst einschalten, wenn Sie tatsächlich auf dem Nachhauseweg sind. Passen Sie die Raumtemperatur aus der Ferne jederzeit an, sobald sich die Wetterverhältnisse ändern oder Sie wissen, dass Sie länger fernbleiben. Dank unserer Daikin Controller App behalten Sie immer den Überblick über Ihr Raumklima. 

Jetzt auf Wärmepumpe umsteigen

Die Effizienz Ihrer Wärmepumpe werden Sie spätestens bei der jährlichen Auswertung wahrnehmen. Da viele Systeme bis zu 80% aus nachhaltiger Wärmeenergie gespeist werden, sparen Sie nicht nur Geld, sondern tragen auch zu einer besseren Umweltbilanz bei. Dank der hohen JAZ werden Sie auf lange Sicht einen geringeren Energieverbrauch aufweisen und bei den Energiekosten für Heizen und Warmwasser sparen können! Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten eines Wärmepumpensystems für Ihr Gebäude erfahren möchten, kontaktieren Sie uns jederzeit über das Kontaktformular oder kommen Sie gleich direkt bei unserem Daikin Flagship Store in der SCS Vösendorf vorbei. Unser Fachpersonal berät Sie gerne und erstellt gemeinsam mit Ihnen die perfekte Heizlösung für Ihr Zuhause. 

 

Ähnliche Artikel

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Mehr Informationen erhalten

Fachpartner finden

Benötigen Sie Unterstützung?

Benötigst du Unterstützung?