Zum Hauptinhalt wechseln

Air Condition - Wie effizient sind Klimaanlagen?

Sind Klimaanlagen Stromfresser? Wir räumen mit Mythen rund um das Thema Air Condition auf und zeigen, wie effizient moderne Systeme wirklich sind.

Der nächste Sommer kommt bestimmt

Sind Sie schon auf die nächste Hitzewelle vorbereitet? Oder überlegen Sie noch, wie Sie am besten vorgehen, um Ihren Wohn- und Lebensraum während der heißen Sommermonate effizient zu kühlen? Damit Sie nicht in der Hitze brüten müssen, ist eine Air Condition die optimale Lösung. Doch sind Klimaanlagen nicht unglaubliche Stromfresser und Keimschleudern? Wir räumen mit den Mythen rund um Air Conditioning auf und klären, wie effizient Klimageräte heutzutage wirklich sind. 

Was kann eine Air Condition? 

Hinter dem allgemein bekannten Begriff Air Condition (oder Klimaanlage) versteckt sich die Technologie einer Luft-Luft-Wärmepumpe. Diese stellt eine effiziente Variante für das optimale Raumklima dar, denn sie verfügt gleich über zwei Funktionen: Kühlen im Sommer und Heizen im Winter. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe entzieht der Umgebungsluft Wärme und transportiert sie über das Kältemittel ab, sodass sich die Raumtemperatur senkt. Wird dieser Prozess umgekehrt betrieben, kann dem Raum Wärme zugeführt werden und Sie können mit Ihrer Klimaanlage heizen.

Wie kann man seine Klimaanlage effizient nutzen? 

An dieser Stelle wollen wir mit dem Vorurteil, dass Klimaanlagen Stromfresser sind, ein für alle mal aufräumen. Moderne Air Condition ist darauf ausgerichtet, erneuerbare Energie zu nutzen. Die Luft-Luft-Wärmepumpe wird zwar mit Strom betrieben, bezieht aber einen Großteil der Energie aus der Luft, was für einen möglichst nachhaltigen Betrieb sorgt. An der Entwicklung von noch energiesparsameren Technologien wird außerdem stets gefeilt. Die neuesten Daikin Geräte sind etwa mit einem Inverter ausgestattet, der den Betrieb der Klimaanlage noch weiter optimiert und Stromverbrauch sowie Kosten senkt. Inverter-Klimageräte entsprechen den höchsten Energieeffizienzklassen bis zu A+++,  was für Sie eine sparsame Gesamtlösung für ein angenehmes Raumklima bedeutet.

Was ist ein Inverter?

Die Invertertechnologie funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Die eingesetzte Energie wird an den tatsächlichen Bedarf angeglichen und ermöglicht so dem Nutzer, dass die gewünschte Raumtemperatur durch die verkürzte Anlaufzeit des Systems rascher erreicht wird. Das bedeutet also mehr Komfort! Der Inverter stellt sicher, dass die eingestellte Temperatur auch konstant aufrecht erhalten wird, sobald sie erreicht wurde. Der Kompressor ist die ganze Zeit in Betrieb und muss nicht jedes Mal neu gestartet werden, wenn die Raumtemperatur sich verändert. Durch die Beibehaltung einer gleichmäßigen Drehzahl kann der Energieverbrauch dank der Invertertechnologie um 30% reduziert werden. Im Vergleich zu einem herkömmlichen An/Aus-System macht diese Funktionsweise den Betrieb des Klimageräts auf lange Sicht effizienter.

Verursachen Klimaanlagen schlecht Luft?

Ganz und gar nicht! Auch dieses Gerücht hält sich hartnäckig - zu unrecht, denn moderne Air Condition Systeme verfügen über hochwertige Luftfilter und können auf Wunsch auch mit Pollenfiltern ausgestattet werden. So können sich selbst Allergiker, die in der Allergiesaison lieber kein Fenster öffnen, über saubere Raumluft freuen. Da bei Split-Klimaanlagen im Vergleich zu mobilen Klimageräten kein Abluftschlauch notwendig ist, können Türen und Fenster während des Betriebs immer geschlossen bleiben. 

Eignet sich eine Air Condition auch für Altbau?

Ja, das Luftwärmepumpen-System können Sie sowohl bei Sanierungsprojeken als auch für einen Neubau einsetzten. Dabei lässt sich feststellen, dass eine Luft-Luft-Wärmepumpe sehr einfach zu installieren ist, was auch den Tausch alter Systeme vereinfacht. Es muss lediglich ein ca. 5 cm großes Loch in die Außenwand gebohrt werden, damit die notwendigen Leitungen verlegt werden können. Mit nur einem Außengerät lassen sich bis zu 5 Innengeräte betreiben, sodass Sie 5 verschiedene Räume individuell klimatisieren können. Dadurch, dass die Innengeräte optisch unauffällig sind, passen sie sich ideal an den Raum an. Bei modernen Klimageräten können Sie meist aus unterschiedlichen Farbvarianten wählen und so Ihre Air Condition perfekt auf das Interieur abstimmen.

Für mehr Informationen zu einer energieeffizienten Air Condition helfen wir Ihnen gerne auch persönlich weiter. Kontaktieren Sie uns jederzeit über das Kontaktformular oder besuchen Sie uns direkt im Daikin Flagship-Store in der SCS Vösendorf. Für langfristige Qualität und höchsten Komfort beraten wir Sie gerne und erstellen gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung für das Raumklima in Ihrem Zuhause. 

 

Ähnliche Artikel