Zum Hauptinhalt wechseln

Mobiles Klimagerät kaufen - ja oder nein?

Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile von mobilen Klimageräten und welche energieeffizienten Alternativen es auf dem Markt gibt.

 

Spätestens wenn die Temperaturen wieder jenseits der 30°C klettern, und es auch abends bei offenem Fenster nicht mehr merklich abkühlt, kommt man am Gedanken an die Anschaffung einer Klimaanlage nicht vorbei. Aufwand und Kosten sind jedoch für viele ein rotes Tuch. Besonders in Mietwohnungen sträubt sich der Vermieter nicht selten gegen bauliche Veränderungen. Daher entscheiden sich viele für ein mobiles Klimagerät, das sich ganz ohne Vorinstallation verwenden lässt. Was sich sehr nützlich anhört weist in der Praxis aber auch einige Nachteile auf. Wir erklären Ihnen die Pros und Kontras von mobilen Klimaanlagen und welche Alternativen sich anbieten.

Kosten bei mobilen Klimageräten und Split-Klimaanlagen

In Österreich haben wir als Gesellschaft vergleichsweise wenig Erfahrung mit Klimaanlagen. Wir kennen sie meist aus Hotels und dem Urlaub in südlicher gelegenen Ländern. Die Sommer der letzten Jahre veranlassen aber immer mehr Österreicher und Österreicherinnen dazu, ihr Zuhause mit einer Klimaanlage nachzurüsten. Als schnelle Lösung, sozusagen die Hitze-Erste-Hilfe, erscheint vielen ein mobiles Klimagerät sinnvoll. Es ist oft ein erster Einstieg in die Klimatisierung der eigenen vier Wände, auch wegen des vergleichsweise günstigen Anschaffungspreises.

Für die Anschaffung einer Split-Klimaanlage nahm die Arbeiterkammer eine beispielhafte Wohnung mit 90 Quadratmetern (in einer Ebene) und Balkon/Terrasse an. Die Mindestkosten für ein Innen- und Außengerät betrugen im Test zwischen 859 und 2.180 Euro, im Durchschnitt lagen sie bei 1.579 Euro. Geräte zuverlässiger, renommierter Marken waren dabei etwas teurer, zudem richtete sich der Preis nach etwaigen zusätzlichen Funktionen, wie Programmierbarkeit, speziellen Einstellungen, Schlafmodus, etc. Inklusive Lieferung und Montage der Klimaanlage fielen im Test Kosten zwischen 1.590 und 3.750 Euro an, durchschnittlich lagen sie bei 2.482 Euro. Für die Anschaffung eines mobilen Klimageräts wurde im Test von einem zu kühlenden Raum mit einer Fläche von 25 bis 30 Quadratmeter sowie drei Meter Höhe ausgegangen. Der Preis für ein entsprechendes mobiles Klimagerät betrug zwischen 239 und 689 Euro. Im Durchschnitt belief er sich auf 512 Euro.

Hinsichtlich Anschaffungskosten hat ein mobiles Klimagerät also die Nase vorne. Die Entwicklung der letzten Jahre deutet allerdings darauf hin, dass die Hitzetage und heißen Sommer auch in Österreich von Einzelfällen zum Dauerthema werden. Der Bedarf einer Klimatisierung des eigenen Zuhauses wird daher weiter zunehmen – und langfristig betrachtet zeigt sich bezüglich der Kosten ein anderes Bild.

Flexible Lösung - wenig Effizienz 

Ein mobiles Klimagerät eignet sich besonders dann, wenn Sie keine fixe Installation einer Klimaanlage vornehmen können oder möchten. Mobile Klimageräte bestehen, wie der Name bereits verrät, aus nur einem Gerät, sodass die Wärme direkt vom sich im Raum befindlichen Gerät abgegeben wird und durch einen Abluftschlauch über das offene Fenster nach draußen transportiert werden muss. Das bringt den Nachteil mit sich, dass durch das geöffnete Fenster wieder warme Luft von draußen in den Innenraum nachströmt und das Klimagerät diese erneut kühlen muss. Es handelt sich somit also um ein sehr ineffizientes System mit einem hohen Stromverbrauch. Des weiteren verfügen mobile Klimageräte über eine geringere Kühlleistung als fix verbaute Split-Klimageräte. 

Energieeffiziente Lösungen - der Umwelt zuliebe

Split-Klimaanlagen bestehen hingegen aus einem Innengerät und einem Außengerät mit dem Kompressor. Beide Einheiten sind durch eine Kühlmittelleitung, eine Kondenswasserleitung und durch Stromkabel miteinander verbunden. Das Innengerät gibt die Wärme des Raumes an die Kühlmittelflüssigkeit ab, die in der Kältemittelleitung zirkuliert, diese verdampft und wird zur Außeneinheit transportiert. Der Kondensator kühlt dann das Kühlmittel, sodass es sich wieder verflüssigt. Da die Kühlung vom Außengerät übernommen wird, sind die Innengeräte von Split-Systemen wesentlich leiser als mobile Geräte. Hinzu kommt eine deutlich bessere Kühlleistung bei einem sehr sparsamen Betrieb. EU-weit gibt es eine einheitliche Kennzeichnungspflicht für alle Klimageräte ab einer Kälteleistung von 12 kW. Das kommt vor allem bei großen Räumen zum Tragen, wenn mobile Klimageräte den Raum nicht ausreichend kühlen können. Orientieren Sie sich vor dem Kauf daher am besten an den 7 Energieeffizienzklassen D bis A+++, wobei letztere die höchste Effizienzklasse darstellt. Bereits zwischen Geräten der Klasse B und Klasse A+++ können bis zu 40 Prozent Unterschied in der Effizienz liegen. Vergleichen lohnt sich daher auf jeden Fall. Denn Energiesparen schont nicht nur Ihren Geldbeutel langfristig, sondern ist auch ein wichtiger Faktor für unsere Umwelt. 

Kohlenmonoxid-Gefahr durch mobile Klimageräte 

Ein weiterer, stark unterschätzter, Faktor bei mobilen Klimageräten ist ihre Auswirkung auf den Lufthaushalt des Innenraums. Ein mobiles Klimagerät saugt warme Luft an und gibt kalte Luft wieder ab, ein nicht unwesentlicher Teil der angesaugten Luft wird jedoch als Abluft durch den Schlauch nach draußen transportiert. Wenn nicht genügend Frischluft in den Raum nachströmen kann, kommt es zu einer Einschränkung der Verbrennungsluftzufuhr für Gasheizgeräte wie etwa Thermen, was einen Abgasrückstau und die Bildung von Kohlenmonoxid zur Folge haben kann. Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das daher oft lange nicht bemerkt wird und bei entsprechender Konzentration tödlich sein kann. Regelmäßiges Lüften und das Anbringen eines Kohlenmonoxid-Melders sind wichtige Maßnahmen, um die Gefahr einzudämmen, nicht jedoch um sie zur Gänze auszuschließen. 

Mobiles Klimagerät oder Split-Klimaanlage?

Mobile Klimageräte werden von vielen für ihre flexible und einfache Anwendung geschätzt. Eine langfristige Lösung sollten sie jedoch nicht darstellen. Wer auf Dauer Kosten und Energie sparen möchte und nach einer sicheren Klimalösung für sein Zuhause oder Unternehmen sucht, der lässt sich besser hinsichtlich einer Split- oder Multisplit-Klimaanlage beraten. In der Anschaffung sind diese zwar etwas teurer, dafür aber im Betrieb wesentlich sparsamer. Dank innovativer Regelungssysteme über eine App können Sie Ihre Innengeräte von überall aus individuell steuern, wodurch ein möglichst effizienter Einsatz gewährleistet werden kann. Auch bezüglich des Installationsprozesses brauchen Sie keine Bedenken zu haben. Erfahrene Kältetechniker installieren das System binnen weniger Stunden. Lassen Sie sich von Experten beraten. Unsere Daikin Fachpartner erstellen Ihnen individuelle Pläne für Ihr Gebäude und berechnen die notwendige Kühlleistung. Die richtige Platzierung von Innen- und Außengerät sorgen nicht nur für einen effizienten Betrieb, sondern erleichtern auch die Wartung. In unserem Klimaanlagen Ratgeber erfahren Sie mehr wissenswerte Infos und Tipps rund um Anschaffung und Wartung einer Klimaanlage. Informieren Sich sich jetzt über Daikin Klimalösungen für Ihr Gebäude oder Unternehmen und kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Systeme.