Zum Hauptinhalt wechseln

Luftreiniger für saubere und gesunde Raumluft

Daikin Luftreiniger sorgen für eine deutlich bessere Qualität der Raumluft. Wir informieren Sie über die neuesten Technologien für saubere Luft für Ihr Zuhause.

 

bg-image
bg-image

Atmen Sie saubere und gesunde Luft

Daikin Luftreiniger filtern Staub und Pollen aus der Luft und können so zur Linderung von Asthma- und Allergiesymptomen beitragen. Auch Bakterien und Viren werden aus der Luft entfernt, damit Sie zu jeder Zeit saubere Luft atmen.

bg-image
bg-image

Luftqualität durch mehr Feuchtigkeit verbessern

Luftfeuchtigkeit ist besonders wichtig für eine gesunde Haut. Trockene Raumluft kann besonders im Winter eine Belastung für die Schleimhäute sein. Der Ururu Luftreiniger misst die Feuchtigkeit im Raum und bringt bei zu trockener Luft mittels eingebautem Wassertank mehr Feuchtigkeit in den Raum ein. Dadurch bekommen Sie keine trockene Hände oder einen rauen Hals.

 

bg-image
bg-image

Halten Sie Ihre Luft frisch

Unsere Raumluftreiniger entfernen schlechte Gerüche sorgen so für eine angenehme Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Luftfilter halten die Luftqualität zu jeder Zeit hoch und verbreiten ein Gefühl von Frische und Sauberkeit.

 

Fünffache Reinigung mit Streamer-Technologie

Gleichzeitige Befeuchtung und Reinigung durch unseren Ururu Luftreiniger

Dank Verdunstungsfilter-Technologie des Ururu Luftreinigers wird die Luft während des Reinigungsprozesses befeuchtet. So wird Ihre Raumluft nicht nur gereinigt, sondern auch mit Feuchtigkeit angereichert, sollte sie zu trocken sein. Dies erfolgt in drei Schritten:

  1. Wasser aus dem Tank fließt in den Aufnahmebehälter mit dem Wasserrad.

  2. Das Wasserrad dreht sich, befördert dabei das Wasser nach oben und lässt es dann auf den Filter laufen.

  3. Die auf den Filter geblasene Luft nimmt die Feuchtigkeit auf und gibt sie anschließend als Luftfeuchtigkeit in den Raum ab.

 

Entdecken Sie unsere Luftreiniger

Die Raumluftreiniger von Daikin sorgen dank modernster Technologie für eine saubere Luft. Luftreiniger mit Streamer-Technologie brechen mit Hilfe hoch beschleunigter Elektronen Bakterien, Viren, Gerüche und Allergene wirkungsvoll auf. Raumluftreiniger mit Wassertank versorgen das Zimmer mit Feuchtigkeit. Alle Geräte sind kompakt, leicht zu reinigen und besonders leise im Betrieb.

  • Luftreiniger mit Streamer-Technologie

    Unsere Streamer-Technologie filtert in der Luft schwebende Partikel, die eine Beeinträchtigung für die Gesundheit darstellen können. So werden Viren, Bakterien und Allergene wirkungsvoll beseitigt. 

     

  • Ururu Luftreiniger

    Der Daikin Ururu Luftreiniger reinigt und befeuchtet die Luft in Ihrem Zuhause. Füllen Sie einfach von Zeit zu Zeit den 4-l-Tank mit Wasser, und schon kann das Gerät die Raumluft befeuchten, mit einem maximalen Volumen von 600 ml/h.

Unangenehme Gerüche im Haushalt können viele verschiedene Ursachen haben. Haustiere tragen nicht selten das ihre dazu bei. Auch Essensgerüche halten sich oft hartnäckig, vor allem bei einer offenen Küche verbreitet sich Fettgeruch oft durch die ganze Wohneinheit. Im Sommer möchte man aufgrund der hohen Außentemperaturen zu langes Lüften trotz Klimaanlage möglicherweise vermeiden. Im Winter versucht man die für Heizen und Warmwasser aufgewendete Wärmeenergie nicht zu verschwenden. Mittels Luftreiniger verfügen Sie in Ihren Räumen auch dann über frische Luft, wenn Sie die Fenster nicht öffnen können oder wollen. 

Das bietet vor allem Allergikern in der Pollenzeit eine angenehme Alternative zu ständigem Niesen. Die Luftfilter entfernen Pollen, Allergene, Bakterien und Viren aus der Raumluft und sorgen für angenehme Frische. Zusätzlich kann die Luft mittels Wassertank befeuchtet werden. Das ist bei trockener Heizungsluft im Winter für Menschen mit empfindlichen Schleimhäuten eine enorme Erleichterung. 

Die Raumluftreiniger von Daikin sorgen für eine bessere Qualität der Luft und sind dabei trotz hoher Leistung flüsterleise im Betrieb. So können Sie Ihre Geräte auch Nachts verwenden, ohne dass Ihr Schlaf gestört wird. Die Geräte verfügen über eine Kapazität von bis zu 450 m³/h und eignen sich daher auch für große Räume ausgezeichnet.