Zum Hauptinhalt wechseln

Kreislaufwirtschaft in der HLKK-Branche

Wir setzen uns für das Schaffen einer Kreislaufwirtschaft in der HLKK-Branche ein.

bg-image

Daikin engagiert sich für die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft in der HLKK-Branche. Unser Ziel ist es, Abfälle und Umweltverschmutzung zu vermeiden, Produkte und Materialien wiederzuverwenden und natürliche Systeme zu regenerieren. Dies ist Teil unseres umfassenden Bemühen für eine sichere und gesunde Luftqualität bei gleichzeitiger Reduzierung unserer direkten und indirekten CO2-Emission.

Was wir tun dafür:

Entwickeln einer Kreislaufwirtschaft
Zunehmende Wiederverwendung von Kältemitteln

Zunehmende Wiederverwendung von Kältemitteln

Erzielen einer Kreislaufwirtschaft für Kältemittel durch den Einsatz von zertifiziertem recyceltem Kältemittel und die Förderung der Wiederverwendung von Kältemitteln auf dem Markt

Entwickeln einer Kreislaufwirtschaft
Steigern der saisonalen Effizienz

Steigerung der saisonalen Effizienz unserer Produkte

Erreichen von Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage, dank marktführender Technologien wie Inverter, variable Kältemitteltemperatur und Wärmerückgewinnung.

Entwickeln einer Kreislaufwirtschaft
Verwenden von Kältemitteln mit niedrigerem GWP

Entwicklung und Verwendung von Kältemitteln mit niedrigerem GWP

Vermindertes CO2-Äquivalent dank der Verwendung von Kältemitteln mit niedrigerem GWP wie R32, R407H, R1234ze(E).

Entwickeln einer Kreislaufwirtschaft
Vermindern der Kältemittelfüllmenge

Reduzierung der Kältemittelfüllmenge in neuen Anlagen

Effizientere Kältemittel wie R-32 und Mikrokanaltechnik verringern die Kältemittelfüllmenge

Wiederverwenden von Kältemittel: Zuordnung von zertifiziertem recyceltem Kältemittel

Durch die Wiederverwendung von Kältemitteln werden mehr als 150.000 kg Frischgas pro Jahr vermieden.

Was bedeutet Zuordnung von zertifiziertem recyceltem Kältemittel‘?

Extern zertifizierte Qualität

Das rückgewonnene Kältemittel entspricht den Normen nach AHRI 700, die von einem unabhängigen Labor festgelegt werden, und ist somit in der gleichen Qualität wie das reine Kältemittel.

Zurückgewonnen und wiederverwendet innerhalb Europas

Zurückgewonnen bedeutet, dass das Kältemittel auf qualitativ hochwertige Weise regeneriert wird und der Definition der F-Gas-Verordnung entspricht.

Rückgewinnen von R-410A ist nur der Anfang

Mit einer riesigen Menge an R-410A, das in bestehenden Anlagen verfügbar ist, laden wir Sie ein, sich unserer Mission anzuschließen und diese Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Heute für R-410A, und in Zukunft für weitere Kältemittel.

Zertifizierte zugeordnete Menge

Im Werk von Daikin Europe werden neue und recycelte Kältemittel verwendet. Durch einen Auditprozess stellen wir sicher, dass das zurückgewonnene Kältemittel administrativ der Werksfüllung für VRV IV+ und Mini VRV zugeordnet wird.

Was bedeutet ‚zertifizierte Zuordnung von recyceltem Kältemittel‘?

Zuordnung von zertifiziertem recyceltem Kältemittel: Das Prinzip

Das Prinzip der zertifizierten Zuordnung von recyceltem Kältemittel
  1. In unserem Werk wird eine Mischung aus recyceltem und reinem Kältemittel verwendet
  2. Alle Geräte werden mit dieser Mischung aus recyceltem und reinem Kältemittel befüllt
  3. Audit und externe Zertifizierung
  4. Das rückgewonnene Kältemittel wird zu 100 % den Baureihen VRV IV+ mit Wärmerückgewinnung und VRV IV S zugeordnet

Action verbessert seine Ökobilanz dank Daikins Programm der Wiederverwendung von Kältemitteln

Action vertieft seine Partnerschaft mit Daikin weiter und nimmt an diesem Pilotprojekt teil: Aufbereitung und Wiederverwendung der im Rahmen von Modernisierungen von Filialen wiedergewonnenen Kältemittel.

    bg-image

    Erfahren Sie mehr

    Verwandte Artikel