VRV sorgt für Vielseitigkeit und Kontrolle
Mit der VRV*-Klimaanlage stellte DAIKIN im Jahr 1982 das weltweit erste Regelungssystem mit variablem Kältemittelvolumen vor. Bei der auch als „VRF“ bezeichneten Regelung mit variablem Kältemitteldurchfluss handelt es sich um eine Technologie, bei der nur die Mindestmenge des für eine einzelne Heiz- oder Kühlphase benötigten Kältemittels zirkuliert. Dieser Mechanismus bietet Endanwendern die Möglichkeit, gleichzeitig mehrere Klimatisierungsbereiche unabhängig voneinander zu regeln.
*VRV ist eine Marke von DAIKIN Industries, Ltd.
VRV 1982
VRV vs. VRF
VRV und VRF (variabler Kältemitteldurchfluss) sind zwei verschiedene Ausdrücke für die gleiche Technologie. Da „VRV“ eine Marke von DAIKIN Industries, Ltd. ist, müssen alle anderen Unternehmen, die diese Technologie nachempfinden, diese „VRF“ nennen.
Wie funktioniert VRV?
VRV ist eine Technologie, die das Kältemittelvolumen in einem System verändert, um den genauen Anforderungen eines Gebäudes gerecht zu werden. Das System benötigt nur eine minimale Energiemenge, um die Soll-Temperaturen aufrechtzuerhalten, und schaltet sich automatisch aus, wenn sich keine Personen in einem Raum befinden. Dieser einzigartige Mechanismus erzielt eine größere Nachhaltigkeit, spart Energiekosten und reduziert die CO2-Emissionen.
Mit bis zu 64 Innengeräten, die an 1 Außengerät angeschlossen werden können, funktioniert das VRV-System ähnlich einem Multi-Split-System. Jedes einzelne Innengerät bestimmt die benötigte Leistung auf der Grundlage der herrschenden Innentemperatur und der von der Fernbedienung angeforderten Temperatur (Sollwert).
Da nur die tatsächlich erforderliche Kühl- bzw. Heizleistung bereitgestellt wird, spart der Inverter-Verdichter während des VRV-Betriebs eine große Menge an Energie.
Die Entwicklung von VRV
Seit der Markteinführung unseres ersten VRV-Systems haben wir kontinuierlich neue Merkmale hinzugefügt, den sich verändernden Marktanforderungen gerecht zu werden. Von der Steigerung der Leistungslast bis zur Integration mehrerer Rückgewinnungstechnologien verbessern wir das VRV-System weiter, um das Optimum an Komfort, Effizienz und Zuverlässigkeit zu erzielen.
Ein Pionier in der HLK-Branche
Entdecken Sie die Geschichte von VRV und schauen Sie mit uns in die Zukunft.
1982
Der Beginn einer neuen Ära
DAIKIN entwickelt VRV: Die Technologie mit variablem Kältemittelvolumen ist die weltweit erste Multi-Split-Klimaanlage für Gewerbegebäude. Vor der Einführung von VRV wurde die individuelle Bereichsregelung von Klimaanlagen als große Herausforderung angesehen. Die Einführung von VRV hat die Erwartungen an Klimaanlagen für Gewerbegebäude drastisch verändert.
1987
Einführung von VRV in Europa
1990
Das flexible Außengerät
DAIKIN entwickelt die wassergekühlte VRV-Klimaanlage. Dieses Gerät ist eine ideale Alternative, wenn luftgekühlte VRV-Geräte aufgrund der Länge der Kältemittelleitungen nicht eingesetzt werden können.
1990
Das Beste an Komfort
Mit der Wärmerückgewinnungstechnologie kann das VRV-Klimagerät mit nur einem Außengerät gleichzeitig Heizen und Kühlen. DAIKIN verbessert seine Technologien, um den Komfortbedürfnissen aller Menschen und Regionen der Welt gerecht zu werden.
1999
Schneller und einfacher Austauschprozess
DAIKIN entwickelt Austauschtechnologien, um den VRV-Installationsprozess für Unternehmen zu vereinfachen. Durch den Austausch nur der Innen- und Außengeräte können Installateure andere Komponenten wie Rohrleitungen wiederverwenden.
Kühle und erfrischende Luft in extrem heißen Regionen
Mit Blick auf den Mittleren Osten passt DAIKIN VRV an, um besser auf Klimazonen abgestimmt zu sein, in den 50 °C oder mehr erreicht werden.
2004
Die Baureihe „VRV S“ erweitert die VRV-Produktpalette auf den Bereich kleinerer Gewerbeanwendungen.
2007
Wärme für extrem kalte Regionen
DAIKIN entwickelt eine hocheffiziente Wärmepumpe für VRV-Klimaanlagen. Dieses System ist für Regionen bestimmt, in denen die Temperaturen bis auf -25 °C absinken können.
2015
DAIKIN führt VRV IV i-Serie ein, das weltweit erste „unsichtbare“ VRV-Außengerät.
Erfahren Sie mehr über unsere Produktpalette und Technologie