Zum Hauptinhalt wechseln

Luftreiniger für bessere Raumluft - erfahre alles über die Vorteile eines Luftreinigers und wie du den richtigen für deinen Bedarf auswählst. 

Luftreiniger erfreuen sich heutzutage aufgrund ihrer Vorteile zunehmender Beliebtheit. Speziell in der heutigen Zeit sind viele Menschen auf der Suche nach Möglichkeiten, um ihre Luftqualität zu verbessern und schädliche Partikel wie Allergene, Pollen oder Hausstaub zu entfernen. Ein Luftreiniger und Befeuchter kann hierbei eine sinnvolle Lösung sein, um die Luft in geschlossenen Räumen zu filtern und zu reinigen. Doch wann ist ein Luftreiniger wirklich sinnvoll und bringen diese Geräte wirklich Besserung? In diesem Artikel stellen wir die die Vorteile eines Luftreinigers vor und zeigen dir, wann der Einsatz eines Luftreinigers sinnvoll ist und positive Auswirkungen auf deine Lebensqualität bringen kann.

Warum brauchst du einen Luftreiniger und Befeuchter?

Luftverschmutzung ist heutzutage ein großes Problem, sowohl in Innenräumen als auch im Freien. Insbesondere in Wohnräumen kann die Schadstoffkonzentration bis zu fünfmal höher sein als in der Außenluft. In älteren, schlecht belüfteten Wohnungen kann die dadurch entstehende Luftfeuchtigkeit das Wachstum von Schimmel und etwaigen Pilzen begünstigen, was schlimmstenfalls sogar Asthmaanfälle auslösen. Ebenso können in verkehrsreichen Gegenden Abgase und Kraftstoffemissionen durch geöffnete oder undichte Fenster in die Wohnung eindringen, wodurch sich die Luftqualität zusätzlich verschlechtert. Eine weitere Gefahr für die Qualität der Innenraumluft wird oft übersehen, ist aber ebenso ernst zu nehmen wie die bereits dargestellten Risiken: Chemikalien in Haushaltsreinigern und Substanzen in Möbeln oder Baumaterialien können bei Raumtemperatur Gase in Form von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) freisetzen, die Übelkeit, Atembeschwerden und eine Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen hervorrufen können.

Für wen ist ein Luftreiniger besonders geeignet?

Prinzipiell sind Luftreiniger und Befeuchter für alle Personen sinnvoll. Wie im vorherigen Absatz bereits erläutert, können schädliche Partikel wie Feinstaub, Pollen, Allergene oder Schimmelpilze nicht nur gesundheitliche Probleme verursachen, sondern auch die Lebensqualität beeinträchtigen. Doch nicht nur in diesen Fällen kann ein Luftreiniger und Befeuchter eine sinnvolle Lösung sein, um die Luftqualität in geschlossenen Räumen gezielt zu verbessern und solche schädlichen Partikel zu entfernen. Besonders für Menschen mit Atemwegserkrankungen oder Allergien kann ein Luftfilter sehr sinnvoll sein, da er die Konzentration von Allergenen und Schadstoffen reduziert. Auch für Raucher oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Luftreiniger eine sinnvolle Lösung sein, um unangenehme Gerüche zu beseitigen und die Luftqualität zu verbessern.

Wie funktionieren Luftreiniger und Befeuchter?

Luftfilter reinigen die Luft und sorgen für eine bessere Raumluftqualität, indem sie verbrauchte Luft auffrischen, Gerüche reduzieren und Elemente wie Schadstoffe, Hausstaub und Schmutz, Keime und Viren auffangen. Die Geräte saugen mit Hilfe von Ventilatoren Luft aus der Atmosphäre an und geben sie nach der Behandlung wieder ab. Die Luft wird durch einen oder mehrere Filter geleitet, die Partikel, Krankheitserreger, Allergene und andere Schadstoffe zurückhalten, um eine gesunde Luftzirkulation zu gewährleisten.

Es gibt eine Vielzahl an Luftreinigern und Befeuchter auf dem Markt, die unterschiedliche Technologien, Filtersysteme und Funktionen aufweisen. Einige Geräte arbeiten mit einem HEPA-Filter, der Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern herausfiltern kann. Andere Geräte setzen auf UV-C-Licht, das Bakterien und Viren abtötet. Bei der Wahl des richtigen Luftfilters sollten daher die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen berücksichtigt werden. Um dir die Auswahl des richtigen Luftreinigers zu erleichtern, findest du im Folgenden Eigenschaften und Begrifflichkeiten, auf die du besonders achten solltest.

Wie du den richtigen Luftreiniger auswählst

Die Bedürfnisse und das Budget jedes Einzelnen sind unterschiedlich, aber in jedem Fall musst du Folgendes berücksichtigen:

  • Raumgröße/Geschossfläche
    Die Luftreinigung ist am effektivsten, wenn sie an die Raumgröße angepasst ist. Daher bestimmt die Raumgröße zu einem Großteil die Art des Luftfilters, den du benötigst. Achte immer auf die CADR-Werte (Clean Air Delivery Rate), die angeben, wie schnell der Luftreiniger arbeiten kann. Die CADR wird in Kubikfuß pro Minute (CFM) gemessen. Zum Beispiel reinigt ein Luftreiniger mit 400 CFM die Luft in einem 37 Quadratmeter großen Raum viel schneller als ein Luftreiniger mit 300 CFM. Luftreiniger mit einem CADR-Wert von 300 bis 400 sind für mittelgroße Räume geeignet.

  • Art des Luftreinigers
    Sie müssen auch entscheiden, welcher Luftreiniger und Befeuchter am besten geeignet ist, um die Schadstoffe herauszufiltern, die für deine gesundheitlichen Bedürfnisse relevant sind. Hast du zum Beispiel Asthmatiker oder Allergiker in deinem Zuhause? Dann solltest du dich für einen Luftreiniger entscheiden, der Hausstaub, Pollen, Hausstaubmilben und andere Allergene aus der Luft filtert. Hast du Haustiere oder bist du Raucher? Dann könnte ein Luftreiniger mit Geruchsfilter eine gute Wahl sein. Willst du mit dem Luftreiniger und Befeuchter primär Bakterien und Viren beseitigen, dann empfiehlt sich ein HEPA-Filter. HEPA-Filter sind einer der wichtigsten Filter, die in Betracht gezogen werden sollten. In Kombination mit einem Aktivkohlefilter können diese eine wirksame Lösung zur Beseitigung von Gerüchen und Gasen bei gleichzeitigem Abfangen von Viren und Bakterien darstellen.

  • Lärm
    Der Geräuschpegel eines Luftreiniger und Befeuchters hängt von den Betriebseinstellungen ab, aber die meisten Luftreiniger können Geräusche zwischen 35 und 70 Dezibel erreichen. Um Konzentrations- und Schlafstörungen zu vermeiden, solltest du dich für Luftreiniger entscheiden, die mit einer niedrigeren Betriebseinstellung und damit einem niedrigeren Geräuschpegel arbeiten. In Schlafzimmern solltest du außerdem darauf achten, dass das Gerät über eine Nachteinstellung verfügt.

  • Energieverbrauch
    Auch die Betriebskosten können ein wichtiger Entscheidungsfaktor sein. Einige Modelle schalten auf Standby, wenn die Sensoren keine Luftschadstoffe mehr erkennen, wodurch du den Energieverbrauch zusätzlich minimierst.

Wenn du über ein ausreichendes Budget verfügst, können optionale Extras wie Dimmung und Abschaltung des Displays sowie programmierbare Timer für mehr Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit sorgen.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Daikin Luftreiniger erhältst du in unserem Daikin Flagship Store in der Westfield SCS in Vösendorf. Unsere Experten beraten dich gerne persönlich. 

Wichtige Begriffe rund um Luftreiniger

Um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Luftreinigers zu helfen, stellen wir Ihnen nachstehend einige Fachwörter betreffend Luftreiniger vor. 

  • CADR (Clean Air Delivery Rate) - Die CADR misst, wie effektiv ein Gerät verschiedene Partikel in einer bestimmten Raumgröße filtert. Der CADR-Wert wird in Kubikfuß pro Minute berechnet Je höher er ist, desto mehr Partikel werden entfernt und desto größer ist der Raum, den das Gerät voraussichtlich schnell reinigen kann.
  • ACH (Air Change Per Hour) - Der ACH-Wert gibt an, wie oft pro Stunde das gesamte Luftvolumen im Raum gefiltert wird. Häufiges Filtern verringert das Risiko, dass Krankheitserreger zurückbleiben. Die meisten Luftreiniger benötigen zwischen dreißig Minuten und zwei Stunden, um einen Raum zu reinigen.
  • Luftgetragener Feinstaub - Unter luftgetragenen Feinstoffen versteht man Stoffe, die klein genug sind, um als feste Partikel oder Flüssigkeitströpfchen in der Atmosphäre zu schweben. Staub, Rauch und Pollenpartikel sind die häufigsten Schadstoffe. 
  • Flüchtige organische Verbindungen  - VOC (Volatile Organic Compound) - VOCs sind flüchtige organische Verbindungen, alsoGase, die aus den Bestandteilen von Reinigungsmitteln freigesetzt werden und von Möbeln usw. abgegeben werden. Dazu gehören Formaldehyd, Benzol, Chlor, Phthalate, Ammoniak.
  • HEPA Filter - Eine HEPA-Filter ist ein Luftfilter aus verflochtenen Glasfasern, der mindestens 99,97 % der Staub-, Pollen-, Schimmelpilz-, Bakterien- und sonstigen Luftpartikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern, der am stärksten durchdringenden Partikelgröße, entfernen kann.
  • Flash Streamer - Der Flash-Streamer ist die charakteristische Luftreinigungstechnologie von Daikin. Es werden Elektronen entladen, die auf Viren, Schimmelpilze, Bakterien, Allergene und gefährliche chemische Substanzen treffen und deren Oberflächenproteine zersetzen und fragmentieren. Diese werden dann durch Oxidation zerstört. Die Entladung zerfällt dann in ungefährlichen Stickstoff, Sauerstoffatome und Wassermoleküle. 
  • Titan-Apatit-Filter - Der Titan-Apatit-Desodorierungsfilter entfernt luftgetragene Partikel und bindet Tiergeruch und Tabakrauch. Außerdem deaktiviert er schädliche chemische Substanzen, um eine konstante Versorgung mit sauberer Luft zu gewährleisten.
  • Silber-Filter - Der Silberfilter von Daikin fängt Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben ab. Dank seiner hohen Qualität und bemerkenswerten Effizienz ist ein Austausch des Filters nicht erforderlich.
  • Aktivkohlefilter - Ein Aktivkohlefilter fängt Gerüche wirksam ein, kann aber im Gegensatz zu HEPA-Filtern keine Viren und Bakterien einfangen.
  • Ultraviolett - UV-Strahlen, die zur Abtötung von in der Luft schwebenden Keimen eingesetzt werden.
  • Plasma-Ionisator - Der Plasma-Ionisator setzt 25.000 Ionen pro m3 frei, die sich mit Partikeln in der Luft verbinden und Pilze und Allergene zersetzen.
  • Vorfiltration - Mithilfe einer Grobsiebmembran wird eine Vorfiltration durchgeführt. Diese wurde entwickelt, um große Partikel wie Staub und Haare aufzufangen und zu entfernen, damit der HEPA-Filter nicht verstopft.

 

Erfahre mehr über Daikin Luftreiniger

Ähnliche Artikel