Zum Hauptinhalt wechseln

Dank Flash Streamer Technologie und Hochleistungs-Filter werden Allergene wie Schimmel, Pollen und Milben sowie Viren und Bakterien unschädlich gemacht und sorgen für frische & gesunde Raumluft.

Was ist wichtig für einen gesunden Lebensstil?

Das Bewusstsein über die Verantwortung, die wir für die Umwelt tragen, nimmt stetig zu. Wir betrachten viele Dinge, die wir bisher als selbstverständlich empfunden haben, viel genauer und hinterfragen unseren Lebensstil. Wir setzen uns damit auseinander, wie wir die essentiellen Aspekte unserer Lebensweise verbessern können - indem wir zum Beispiel mehr Sport treiben, uns mehr bewegen und gesünder und nachhaltiger essen - vergessen aber zu bedenken, wie wichtig die Luft, die wir atmen, für eine bessere Lebensqualität ist. Wir können zwar die Qualität der Außenluft nicht so einfach beeinflussen, haben aber dank moderner Klimageräte mit Luftfilter die Möglichkeit, in unserer Wohnung oder unserem Haus gesunde und saubere Luft zu schaffen. Das hilft nicht nur Allergikern, sondern jeden von uns. Doch welche Faktoren sind ausschlaggebend für eine gesunde Raumluft? Wir haben uns das Thema näher angesehen.

Welche Faktoren sorgen für eine gesunde Raumluft?

Die Raumluftqualität wird durch viele Faktoren beeinflusst. Den meisten von uns kommen wahrscheinlich zuerst die thermischen Eigenschaften der Luft in den Sinn, die für angenehme Temperaturen in unseren Wohnräumen sorgen. Darüber hinaus gibt es aber viele weitere Faktoren, die dazu beitragen, wie die Atemluft in der Wohnung unsere Gesundheit beeinflussen kann. Luftfeuchtigkeit, Bakterien, unangenehmer Geruch und in der Luft schwebender Feinstaub, das sind nur einige der Faktoren. All diese Komponenten, die man auf den ersten Blick nicht wahrnimmt, können unseren Lebensstil beeinträchtigen und uns nachhaltige Schäden zufügen, wenn sie nicht durch einen Filter beseitigt werden.

Wie beeinflusst schlechte Luft unsere Gesundheit?

Über keine saubere und gesunde Luft zu verfügen, kann negative Einflüsse auf unser Wohlbefinden haben und dazu beitragen, dass wir ernstzunehmende Gesundheitsprobleme entwickeln. Das Gesundheitsrisiko reicht von Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindel sowie Trockenheit der Schleimhäute bis hin zu Allergien, Asthmaanfällen und besonderer Anfälligkeit für Viren. Zudem kann eine schlechte Raumluftqualität auch zu Schimmelbildung oder zu übermäßig viel Staub im Raum führen, was uns über kurz oder lang ebenso gesundheitlichen Schaden zufügen kann. Besonders für Allergiker und Asthmatiker ist es ein enormer Vorteil, wenn dank effektiver Geräte zur Filterung von Pollen und Schmutz die Fenster geschlossen bleiben können. Luftreiniger von Daikin schützen dank ihrer Flash Streamer Technologie übrigens auch vor Coronaviren.

Wie unterstützt saubere Luft die Konzentration?

Darüber hinaus verbessert oder verringert die Raumluftqualität auch Konzentration und Produktivität, die sowohl im Büro als auch zu Hause wichtige Faktoren für ein gutes Arbeitsumfeld sind. Eine Verbesserung der Produktivität durch sauberere Luft war bereits Gegenstand vieler Untersuchungen. An der Harvard Universität und der Syracuse Universität wurde eine Studie zum Zusammenhang zwischen Raumluftqualität und Produktivität durchgeführt. Die Resultate zeigen, dass die Mitarbeiter, die unter umweltfreundlicheren Bedingungen arbeiteten, ihre Aufgaben um bis zu 60% besser erledigen konnten und eine 100% ige Steigerung der kognitiven Leistung zeigten, wenn die Belüftung des Testraums verdoppelt wurde. Beeindruckende Ergebnisse!

Wie können Luftreiniger den Schlaf verbessern?

Luftreiniger verbessern den Schlaf, indem sie Reizstoffe entfernen und die Luft im Raum zirkulieren lassen. Sie reduzieren Staub und andere Partikel, die in der Luft schweben, indem sie diese auffangen und durch einen HEPA-Filter reinigen. Zudem wird die Schlafqualität erhöht, indem der eingebaute Desodierungsfilter unangenehme Gerüche absorbiert. Luftreiniger können auch über einen eingebauten Luftbefeuchter verfügen, der die Luftfeuchtigkeit konstant hält und verhindert, dass die Luft trocken wird. Daher kommen die Vorzüge eines Luftreinigers auch sehr gut im Schlafzimmer zur Geltung!

Wie tragen Luftfilter zur Verbesserung der Raumluft bei?

Selbst wenn die Menge an Luftreinigungsfaktoren, die für eine Verbesserung des gesunden Lebensstils berücksichtigt werden müssen, auf den erste Blick vielleicht überwältigend wirkt, ist es dank modernster Luftreiniger und Lüftungsanlagen mit speziellen Filtern heutzutage tatsächlich relativ einfach, für eine saubere Raumluft zu sorgen.

Die Luftreiniger von Daikin verfügen über die moderne Streamer-Technologie, mit der Allergene wie Schimmel, Pollen, Milben, Viren und Bakterien einfach zersetzt und schlechte Gerüche entfernt werden. So können Luftreiniger auch optimal die Ausbreitung von Erkältungen und Grippeviren reduzieren, die unter Menschen im selben Raum übertragen werden. Denn Daikin Luftreiniger mit HEPA-Filter fangen die in der Luft vorhandenen Bakterien und Viren ab, bevor sie von anderen eingeatmet werden. Die innovativen Daikin Luftreinigungseinheiten haben eine vertikale Struktur, welche unterschiedliche Filterstufen umfasst. Die gefilterte Luft ist sauber, geruchsfrei und verleiht deinem gesunden Lebensstil den letzten Schliff! Die Raumluftreiniger von Daikin verfügen außerdem über ein modernes Design, das eine Vielzahl von Funktionen bietet, wie zum Beispiel ein Überwachungsdisplay, welches die individuelle Regelung der Geräte für jeden Raum besonders einfach macht. Bei Daikin findest du außerdem eigene Luftreiniger für dein Gewerbe, da schlechte Luft sowohl die Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter, wie auch das Einkaufserlebnis der Kunden beeinflussen kann.

Können Luftreiniger VOCs entfernen?

Die Abkürzung “VOC” steht für “flüchtige organische Verbindungen”. Dabei können diese als gas- oder dampfförmige Stoffe auftreten, welche jeweils Kohlenstoff enthalten. Natürlich denken wir beim Begriff VOC zuerst an die Abgase des Straßenverkehrs, jedoch können diese Verbindungen, welche oft geruchlose Gase freisetzen, auch in Farben, Teppichen, Verbundholz, Reinigungsmitteln und Kosmetika vorkommen. Diese geruchlosen Gase können der Gesundheit schaden, indem sie Übelkeit und Atemnot verursachen und so dazu führen, dass Betroffene lethargisch werden und nicht mehr die gewohnte Leistung erbringen können.

Können Luftreiniger also VOCs entfernen? Ähnlich wie Gerüche können VOCs nicht von einem HEPA-Filter erfasst werden, so dass ein Luftreiniger mit Aktivkohlefilter erforderlich ist. Mit der richtigen Kombination von Luftreinigungsfunktionen können die Geräte von Daikin VOCs aus der Luft entfernen.

Sind Klimageräte Energiefresser?

Nach wie vor hält sich der Mythos hartnäckig, dass Klimaanlagen und Luftreiniger laut, hässlich und hohe Energieverbraucher sind. Während dies vielleicht vor 20 oder 30 Jahren der Fall war, gewährleisten die heutigen Daikin Technologien ein unauffälliges Design, einen umweltfreundlichen Energieverbrauch und eine insgesamt erstklassige Leistung. Dank des besonders leisen Betriebs können Daikin Raumluftreiniger selbst im Schlafzimmer aufgestellt werden. Darüber hinaus bietet Daikin eine große Auswahl an Modellen: von Luftreinigern und Klimaanlagen bis hin zu Wärmepumpen. Somit bietet sich für jedes Gebäude, jedes Budget und jeden Haushalt die ideale Lösung für Klimatisierung und Lüftung.

All unsere täglichen Bemühungen, beruflichen Motivationen und persönlichen Entscheidungen hängen von unserem Wohlbefinden ab. Gesundheit sollte unsere Hauptpriorität sein, um ein langes und glückliches Leben führen zu können. Um der fortschreitenden Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten, müssen wir kleine aber bedeutende Schritte unternehmen, die unseren Lebensstil verbessern und unsere Welt sauberer und gesünder machen - wir schulden es der Erde, unseren Familien und uns selbst. Reinere, frischere und gesündere Luft zu atmen ist die Zukunft, die wir verdienen.

Ähnliche Artikel