Zum Hauptinhalt wechseln

Gebe deinem Daikin Gerät die Pflege, die es verdient: mit einem Wartungspaket, das individuell auf dich zugeschnittenen ist. Spare Geld, verlängere die Lebensdauer deines Produkts, und genieße das Sorglos-Gefühl.

Vater und Kind spielen vergnügt miteinander und genießen die kühle Luft
  • Langfristige Sicherheit und Sorgenfreiheit
    Symbol „Certified“
  • Sicherer Betrieb aller Funktionen deines Geräts
    Symbol „Stethoskop“
  • Spare Energie- und Reparaturkosten
    Symbol „Sparschwein“
  • Verlängere die Lebensdauer deiner Geräte
    Symbol „Zertifizierung“

Wähle ein Wartungspaket, das zu dir passt

Wartungspaket BASIC

Der Basisschutz für deine Geräte, mit jährlicher Wartung, damit die Geräte viele Jahre im optimalen Zustand bleiben

Eine Frau telefoniert in ihrem Büro

Wartungspaket COMFORT

Jährliche Wartung deiner Geräte plus Ersatzteilversicherung bei einem Ausfall nach Ablauf der Gewährleistungszeit

Ein Mann verwendet die Onecta App

Ist ein Wartungsvertrag empfehlenswert?

Je nach Lösung, für die du dich entscheidest, ist ein Wartungsvertrag obligatorisch oder optional. Wir raten unseren Kunden allerdings immer zu einem Wartungsvertrag. Denn schließlich soll das Gerät ja die Pflege bekommen, die es verdient. Du verlängerst damit die Lebensdauer der Geräte, optimierst deine Investition und sparst auf lange Sicht Kosten.

Weitere Informationen

Möchtest du nach Erwerb deines Daikin Geräts einen Wartungsvertrag, dann wende dich an deine Installationsfirma oder kontaktiere uns.

Ja. Wenn deine Installationsfirma eine Wartung anbietet, kannst du diesen Fachpartner auch weiterhin mit der Wartung deines Geräts beauftragen.

Sollte deine Installationsfirma keine Wartung anbieten, registriere deine Geräte bei Stand By Me, und erwerbe eines unserer Wartungspakete. Wir bieten verschiedene Pakete an, von denen eines auch zu deinem Bedarf passt.

Vereinbare den empfohlenen jährlichen Wartungstermin mit deiner Installationsfirma, die dann die ordnungsgemäße Funktionsweise der gesamten Anlage überprüft. Auch wenn deine Wärmepumpe noch unter die Gewährleistung fällt, muss ihr Betriebszustand überprüft werden, damit die Langlebigkeit deiner Anlage gewährleistet ist. In einigen Fällen kann ein Fehler oder eine offensichtlich mangelhalfte Wartung zum Erlöschen der Garantie führen. Falls du einen Wartungsvertrag von Daikin erworben hast, dann kontaktiere uns für einen Termin.

Wir empfehlen, alle zwei Monate die Filter zu warten. Das hält das Betriebsverhalten deines Geräts aufrecht und vermeidet ein Überhitzen. Die Filter können problemlos mit Wasser gereinigt werden – vergesse aber nicht, das Gerät vor der Reinigung auszuschalten.

Ein Mann und eine Frau reden lachend miteinander

Stand By Me

Langfristige Sicherheit und Sorgenfreiheit waren noch nie so einfach zu bekommen. Registriere dich einfach auf unserem „Stand By Me“ Portal und wähle die zu deinem Bedarf passenden Betreuungsservices.