Zum Hauptinhalt wechseln

Unser Netzwerk aus vertrauenswürdigen, qualifizierten Fachpartnern setzt den Maßstab für fachgerechte, zuverlässige Installationsservices, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen.

  • Installationen in höchster Qualität durch geschulte Fachkräfte
    Symbol „Mann“
  • Unsere Fachkräfte sind mit allen relevanten Sicherheitsvorschriften bestens vertraut
    Symbol „Certified“
  • Hole dir über unsere Fachpartner eine Verlängerung der Ersatzteilgarantie für deine Daikin Geräte
    Symbol „Daikin Garantie“

Finde einen Fachpartner

Das Netz unserer sorgfältig ausgewählten Fachpartner hat sich über 45 Jahre Innovation und Erfolg in Europa entwickelt. Unsere Fachpartner gehören zu unseren wichtigsten Botschaftern. Gemeinsam mit ihnen sorgen wir dafür, dass alle Menschen Zugang zu Klimalösungen haben.

Ein Mann telefoniert in seinem Büro

Weitere Informationen

Daikin arbeitet mit vertrauenswürdigen Fachpartnern in deiner Nähe zusammen. Auf unserer Händlersuche findest du deinen nächstgelegenen Fachpartner. Dieser Fachpartner wird einen Besuch vor Ort vereinbaren, um dein Projekt zu besprechen und deinen Bedarf zu erfassen, und dir die optimale Lösung für dein Zuhause bzw. deine Arbeitsstätte vorschlagen.

Ja, deine Installationsfirma ist dein erster Ansprechpartner für Reparaturen. Sollte deine Installationsfirma kein Reparaturservice anbieten, kannst du gerne Kontakt mit uns aufnehmen.

Ja. Wenn deine Installationsfirma eine Wartung anbietet, kannst du diesen Fachpartner auch weiterhin mit der Wartung deines Geräts beauftragen.

Die kurze Antwort ist: je nachdem. Das Installieren einer Wärmepumpe umfasst mehr als nur das Aufstellen von Außen- und Innengerät. Der Zeitbedarf für das Installieren einer Wärmepumpe ist von verschiedenen Faktoren abhängig und lässt sich daher nicht konkret veranschlagen. Die wesentlichen Faktoren sind:

  • Typ des Gebäudes: An erster Stelle ist der Gebäudetyp entscheidend. Soll die Wärmepumpe in einen Neubau oder in ein Bestandsgebäude installiert werden? Für Neubauten gilt: Bei der Planung sind auch alle sonstigen zurzeit laufenden Arbeiten zu berücksichtigen. Bei Bestandsgebäuden kommen weitere Faktoren hinzu, z. B. ist zu prüfen, ob die bereits vorhandenen Heizkörper weiter genutzt werden können oder ob neue installiert werden müssen.
  • Art der Wärmepumpe: Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen, und der Zeitbedarf für die Installation variiert typenabhängig.
  • Zusätzliche Arbeiten: Egal, ob du deine Wärmepumpe in einen Neubau oder in ein Bestandsgebäude einbaust: Möglicherweise sind zusätzliche Arbeiten zu verrichten, damit du das Beste aus deiner neuen Heiz- und Kühllösung herausholen kannst. Zu solchen Arbeiten zählen z. B. das Installieren bzw. der Austausch von Wärmeabgabesystemen (z. B. von Heizkörpern), die Modernisierung der Wärmeisolierung usw.
Ein lachendes Pärchen auf dem Bett

Daikin Fachpartnernetzwerk

Daikin verfügt österreichweit über ein großes Netz an Daikin Fachpartnern, die gemeinsam mit dir die für dich passende Lösung finden.