Welche Vorteile bringt eine Klimaanlage bzw. Luft-Luft-Wärmepumpe?
- Kühlen und Heizen
- Mehrere Räume
- Einfach anzuwenden
- Hocheffizient
- Passend zu deinem Stil
Doppelter Komfort
Luft-Luft-Wärmepumpen können nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Genieße im Sommer ein kühles Schlafzimmer und im Winter ein warmes Wohnzimmer.
Kühlen und Heizen mehrerer Räume
Bei einem Multisplit-System können bis zu fünf Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen werden. Die Innengeräte können in verschiedenen Größen und Ausführungen geliefert werden, um den Bedürfnissen und der Gestaltung des Raums gerecht zu werden. So kannst du sicherstellen, dass du in deinem gesamten Haus effektiv heizen und kühlen kannst. Du kannst sogar in den einzelnen Räumen unterschiedliche Temperaturen einstellen.
Problemlos zu handhaben
Das System ist von überall aus ganz einfach bedienbar, da Geräte über eine Fernbedienung oder App geregelt werden.
Kostengünstig und nachhaltig
Da unsere Klimaanlagen sowohl kosteneffizient als auch nachhaltig sind, musst du dir auch keine Sorgen mehr um Energierechnungen und Auswirkungen auf unsere Umwelt machen. Lediglich 20 % der benötigten Energie müssen in Form von Elektroenergie zugeführt werden. Der Rest wird aus der ultimativen Quelle für erneuerbare Energie gewonnen: der Luft. Du kannst dich also darauf verlassen, dass dein Komfort nicht auf Kosten unserer Umwelt geht.
Passt sich deinem Stil an
Mit einer umfangreichen Produktpalette an Innengeräten sind die Modelle von Daikin so konzipiert, dass sie zu deinem Stil passen und sich in dein Interieur einfügen und dir zu jeder Jahreszeit optimalen Komfort im ganzen Haus bieten.
Wie funktioniert eine Split-Klimaanlage?
Eine Split-Klimaanlage besteht aus zwei Einheiten.
Das Innengerät
Das Innengerät der Luft-Luft-Wärmepumpe ist der Teil eines Luft-Luft-Wärmepumpensystems, der im Innenraum installiert wird und den Räumen klimatisierte Luft zuführt. Mit einer umfangreichen Produktpalette an Innengeräten sind die Modelle von Daikin so konzipiert, dass sie zu deinem Stil passen und sich in dein Interieur einfügen und dir zu jeder Jahreszeit optimalen Komfort im ganzen Haus bieten.
Das Außengerät
Das Split-Außengerät ist der Teil der Luft-Luft-Wärmepumpe, der den Verdichter, den Ventilator, die Elektronikplatine und den Wärmetauscher enthält. Es kann an einer Außenwand montiert oder auf einem Dach oder im Garten aufgestellt werden. Im Außengerät wird das Kältemittel komprimiert; das Kältemittel ist das Medium, das der Raumluft über das am Außengerät angeschlossene Innengerät Wärme zuführt bzw. entzieht.
Klimaanlagen – kurz erklärt
Lehne dich zurück, und erfahre in unseren speziell für dich zusammengestellten Stories alles Wissenswerte über unsere Lösungen.
Weitere Informationen über Klimatisierung
Ja, indem du im Rahmen einer Modernisierung deines Zuhauses auf eine mit erneuerbarer Energie gespeiste Klimaanlage umstellst, steigerst du den Wert deines Zuhauses, tust der Umwelt etwas Gutes und senkst deine Kosten. Eine Wärmepumpe kann in nahezu jedes Wohngebäude installiert werden. Jedoch gilt es einige Überlegungen anzustellen, insbesondere die Wärmeisolierung des Gebäudes betreffend. Eine Wärmepumpe kann nur dann höchstmögliche Energieeinsparungen erzielen, wenn dein Zuhause gut wärmeisoliert ist und dadurch möglichst wenig Wärmeenergie verloren geht. Wende dich an einen Fachbetrieb für Heizungs- und Klimatechnik, und lasse dich gegebenenfalls über vor dem Einbau einer Wärmepumpe erforderliche Maßnahmen beraten. Möglicherweise ist ein Nachbessern der Wärmeisolierung der Außenwände und des Dachs erforderlich. Auch die Wahl eines geeigneten Standortes muss berücksichtigt werden. Das Außengerät wird, wie der Name schon sagt, im Freien aufgestellt. Damit Reinigung, Anpassung von Einstellungen und Wartungsarbeiten problemlos ausgeführt werden können, sollte das Außengerät an einem einfach zugänglichen Ort platziert werden.
Ja, eine Luft-Luft-Wärmepumpe (auch „Klimaanlage“ genannt) kann auch für die Warmwasserbereitung genutzt werden. Eine Daikin Multi+ als Komplettsystem kann sowohl heizen und kühlen als auch Warmwasser aufbereiten. Bei diesem System können bis zu drei Innengeräte und ein Warmwasserspeicher kombiniert werden. Es stehen ein 90-Liter-Speicher und ein 120-Liter-Speicher sowie eine umfangreiche Palette an Innengeräten zur Auswahl. Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen flexible Anwendungen. Mit dem intuitiven Textdisplay am Warmwasserspeicher der Multi+ kannst du das System überwachen und alle Einstellungen wie Zeitplanprogrammierung und Wassertemperatur problemlos anpassen.
Filter in den Innengeräten der Daikin Luft-Luft-Wärmepumpen (auch „Klimaanlagen“ genannt) erfassen allergieauslösende Stoffe und steigern die Qualität der Raumluft. Das kann Symptome von Allergien lindern. Daikin Luft-Luft-Wärmepumpen heizen und kühlen nicht nur, sondern filtern auch Schadstoffe, Pollen und Schwebeteilchen aus der Luft, die du atmest.
Zudem findest du bei Daikin Geräte, die mit einem Flash Streamer und speziellen Filtern ausgestattet sind, z. B. mit einem Geruchsfilter mit Titanapatit oder mit einem Silberfilter. Diese Geräte sind in der Lage, den Schadstoffgehalt in der Luft schnell und wirkungsvoll abzusenken.
Nein, tun sie nicht! Eine DAIKIN Luft-Luft-Wärmepumpe („Klimaanlage“) kann jedoch die Symptome von Allergien lindern. In allen DAIKIN Klimaanlagen finden sich verschiedene Filter: Geruchsfilter mit Titanapatit, Allergenfilter auf Silberbasis und/oder Flash Streamer. Diese Filter entfernen Staub und Bakterien zum großen Teil aus der Luft. Bei sachgerechter Wartung der Klimaanlage und regelmäßiger Reinigung sorgen diese Filter für saubere und gesunde Luft im Raum.
Damit deine Wärmepumpe auch leistet, wofür sie gedacht ist, muss das System fachgerecht installiert werden. Die Installation darf nur von einem zugelassenen Fachpartner für Heizungs- und Klimatechnik vorgenommen werden. Zudem ist das System an einen geeigneten Ort zu platzieren. Der Aufstellort muss dem Gewicht und den Vibrationen des Geräts standhalten. Außerdem muss genügend Platz vorhanden sein, damit die Luft zirkulieren kann und Rohrleitungen sowie Stromkabel angeschlossen werden können. Pflanzen oder Sträucher sollten mindestens einen Meter von der Wärmepumpe entfernt sein und regelmäßig zurückgeschnitten werden. Auch sollte die Wärmepumpe so aufgestellt werden, dass sie problemlos für Service und Wartung zugänglich ist.
Warum kann ich das Außengerät der Wärmepumpe nicht im Inneren des Gebäudes installieren? Könnte ich die Wärmepumpe nicht auf dem Dachboden oder im Wintergarten aufstellen? Solche Fragen hören wir häufig. Die Antwort darauf lautet: nein. Und zwar aus diesem Grund: Schon nach wenigen Stunden würde die Wärmepumpe der eingeschlossenen Luft die gesamte Wärme entziehen und den Raum in einen Gefrierschrank verwandeln. Deshalb brauchen Luft-Luft-Wärmepumpen Zugang zu frei zirkulierender Außenluft.
Es wird empfohlen, dass eine Klimaanlage einmal pro Jahr einem Service durch einen Fachbetrieb für Heizungs- und Klimatechnik unterzogen wird. Überprüfungen im Rahmen planmäßiger Service- und Instandhaltungsarbeiten und eine regelmäßige Reinigung des Systems tragen zur Verlängerung der Lebenszeit des Systems und zur Aufrechterhaltung der Energieeffizienz bei.
Hier findest du einige Anzeichen dafür, dass deine Wärmepumpe (auch „Klimaanlage“ genannt) möglichst bald einem Service unterzogen werden sollte:
Ist eine Klimaanlage lauter als sonst, sind möglicherweise die Filter stark verschmutzt. Reinige das Gerät mithilfe eines Staubsaugers. Ist das Gerät immer noch laut oder ist ein gurgelndes Geräusch zu hören, könnte ein mechanisches Problem vorliegen. In diesem Fall lasse das Gerät von einem zugelassenen Fachbetrieb für Heizungs- und Klimatechnik überprüfen.
Entdecke unseren Klimaanlagen-Blog
Wir haben einige informative und inspirierende Artikel für dich zusammengestellt, in denen du mehr über Daikin Lösungen für dich erfährst.
Finde heraus, welches Modell zu deiner Einrichtung passt